This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:3.3V 固定输出电压提供0.6V

Guru**** 1206470 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1085, LM1086
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322188/lm1085-fixed-3-3v-output-gives-0-6v

器件型号:LM1085
主题中讨论的其他器件: LM1086

尊敬的所有人!

尝试使 LDO LM1085固定3.3V 3A (LM1085ISX3.3 NOPB、DDPAK/TO-263)运行。 但我会以某种方式获得0.6V 的固定输出。 我为该器件提供6V 电压(来自电压开关稳压器)。  

我的 PCB 设置:
-输入电容10µF (C1 ),靠近 Vin 和 IC。
-输出电容10µF (钽)也非常接近。

我怀疑、LM1085在打开时过快... 但不确定。 请参阅我的输出(1=LM1085、2=Vin):

到目前为止、我还尝试过以下方法:
-多个负载,相同的输出(向 OUT 添加下拉电阻器),相同的输出
-另一个 LM1086固定3.3V 电压(1.5A、LM1086CSX3.3NOPB),但提供相同的输出
-将 LM1085直接连接到我的工作台电源,同一输出

我是不是错过了什么? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我会在未来几天致力于你的主题。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有额外的 LM1085来再次运行同样的测试? 这种设置似乎没问题、应该不会产生问题。 我想确认先前的测试没有在损坏的器件上运行。

    请在您有空时告诉我。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、  

    感谢您的快速回复。 我之前已将其交换到 LM1086。  

    是的、我们这里又购买了几个 LM1085 (相同卷带、批次)。   

    经过长时间的检查、我们一直在弄清楚出什么是错的。 与故障器件和占用空间中的设计错误相关(实际上恰好相反)。 我们成功更换了器件并更正了占用空间、该器件的运行情况非常好!  

    谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴听到所有问题都已解决。