This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576S-ADJEVM:晶体管技术

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321148/lm2576s-adjevm-transistor-technology

器件型号:LM2576S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:LM2576

您好!

我的问题跟 LM2576系列有关、更确切地说是可调高压版本 LM2576HVT-ADJ/NOPB。

我想知道该 IC 是否仅由双极晶体管构成?

在研究数据表中的方框图时、看起来可能就是这种情况、至少对于主开关晶体管是如此。  然而,什么内部的其他块会猜测...

TI 是否可以确认所使用的晶体管技术类型? (双极、MOSFET 或其他类型的 FET)

这将影响我们的设计选择。

谢谢!

Br

乔纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonas:

    请允许我们 做一些调查、并在星期一的某个时候与您联系。  谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是一种全双极晶体管设计;BJT。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这是否适用于 LM2576系列中的所有版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonas:

    是的、谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!