This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:逆变器应用的 HO 意外问题

Guru**** 2503145 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282-Q1, UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317353/ucc27282-q1-unexpected-issue-with-ho-for-inverter-application

器件型号:UCC27282-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27282

您好!

我正在使用  UCC27282QDRCTQ1用于驱动 电机控制器应用中的 IAUT300N10S5N015 MOSFET。

我已经使用从微控制器到 Hi 和 li 引脚的1kHz、10kHz 和20kHz PWM 进行了测试。  

如果不连接 MOSFET、它可以正常工作、就像 LO 引脚处一样、我将获得12V PWM 和 HO 引脚恒定12V 高信号。 但我在连接 MOSFET  IAUT300N10S5N015时。 在所有三个 UVW 相的低侧 MOSFET 上、LO PWM 正常、在 U 相和 V 相的高侧 MOSFET 的 HO 12V 恒定电压下、但对于 W 相高侧、我在 HO 处观察到振荡。 以上测试我在未将+ve 输入电压连接到逆变器电路的情况下完成、但我只将公共接地与栅极驱动器和微控制器相连。

当我将+ve 输入电压连接到逆变器时、它会与地发生短路。

我使用了220nF 自举电容器。我使用4.7uF 电容器增加并进行了测试、然后解决了问题、但 HO 电压增加到17V-18V、当连接的逆变器+ve 输入电压变得短路时。

请为他的优先事项提供指导和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您关于 UCC27282-Q1的问题。

    您能否说明一下这些示波器图是什么? 是 HO-HS VSS 还是 HO-HS?

    请使用 HO-HS 差分探头并相应地标记示波器图。

    您是否遇到了器件硬故障或只是意外输出问题?

    我注意到、请注意将自举电容器放置在栅极驱动器附近、至少比自举电容器大10倍的旁路电容器放置在靠近栅极驱动器的位置也很重要。

    请在每个示波器捕获上标记和注释、以便我知道运行条件和进行的测量。

    请告诉我您对这些问题的回答以及您还有任何问题。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我面临着严重的失败... 共享波形适用于 W 相位发生情况、 直的17.6V 波形适用于 W 相高侧栅极波形.... 12V PWM 适用于 MOSFET 的低侧栅极。 所有波形均仅以接地为基准测量 HO - VSS 和 VSS。  如果您需要、我将测试并共享 HO-HS 的波形。

    您要采用哪种自举旁路电容器...C32或 C34?

    C34是 我们放置的100uF 20% 50V。

    所有三相 U V W 均具有相同的电路。 我只有共享的 W 相。

    Q4、Q6未安装在栅极驱动器电路中。

    D5、D6、R45和 R33未安装在逆变器电路中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    当您看到此硬故障时、更换驱动程序是暂时解决问题、还是问题与所有驱动程序一致?

    已经制造了多少块电路板、有多少块电路板出现了此问题?

    C30和 C32是自举电容器、注意靠近驱动器、这很好。

    旁路电容(C36、C37、C38和 C39)需要至少比自举电容大10倍。 其中 C36为4.7uF、这是可以接受的。 这些旁路电容器是否靠近驱动器放置? 需要将这些元件放置在靠近驱动器的位置、以提供电流。

    请获取 HO-HS 的波形捕获、为波形标记、并告诉我获取示波器截图时的运行条件。

    初始帖子中的最后一幅图像似乎按预期运行。 这是什么条件?

    您还能捕获相对于 VSS 的驱动器 HI 和 LI 的波形捕获吗? 此外、对于这些、请在同一幅图中捕获驱动器上 HO 到 HS 和 LO 到 VSS 的捕获数据、所有4个信号都是如此? 我想验证您的运行条件。

    请告诉我您的发现是什么以及您是否有任何其他问题。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 William、

    我们更换了 U 相 IC、但 所有 三个 U V W 驱动器都存在问题。

     我们制造了5块电路板、 都有相同的问题。

    当我们将逆变器电路与控制 板相连时、 它将会短路。

    Hare I 有共享的 W 相栅极驱动器和逆变器电路 ,其他 U 相和 V 相是相同的。

    请 指南。

    此致、

    尚布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shambhu,

    什么与 HS_W 连接? 如果没有输出负载、则低侧 FET 在该电路导通后无法将此电路拉至接地、并且自举电容器不会充电。 因此、高侧不会在高侧开关、

    此外、VIN 上的电容器(C10和 C12)太小、无法帮助偏置负载的输出和拉电流。 我强烈建议将其中至少1个电容器增加到至少10 μ F。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 William、

    在之前的波形中有一项校正、差分 探头设为500衰减(增益)。 请参阅更新的波形。

    低侧 MOSFET 正常开关。

    侧 MOSFET 未正确开关、其使逆变器 Vin 接地短路、高侧 MOSFET 未正确关断。  

    HS_W 是 电机的 W 相、我们在不连接电机的情况下进行测试。  

    您能否 检查 MOSFET IAUT300N10S5N015的引导带电容值是否正确。

    运行条件-

    UCC27282电源= 12V、开关频率= 1kHz

    栅极驱动器输出通过扁平柔性电缆连接到逆变器电路、请参阅以下内容

    我能 得到您的电子邮件 ID 吗、这样我就可以分享和讨论更多详细信息了。

    谢谢!

    尚布

    此致、

    尚布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shambhu,

    使 HS 节点悬空、高侧栅极没有什么可下拉的。 由于您的电压高于3V 的 Vgs 阈值、FET 永远不会开路、这就是您看到击穿情况和 Vin 接地短路的原因。 请将负载连接到 HS、以便正确测试此情况。 在这里使用 RC 电路就足够了。

    如果您更不愿意在公共论坛上分享的详细信息、请在 E2E 上向我发送朋友请求、我们可以通过 E2E 消息处理此事。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    我已向您发送朋友请求、请接受、以便我 可以分享更多详细信息。

    我们仍然面临栅极驱动器的问题。

    您能否 检查并确认 MOSFET IAUT300N10S5N015的 BOOT Strap 配置电容值是否正确?

    另请查看我的电路板上的 UCC27282栅极驱动器电路的布局。

    此致、

    尚布

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shambhu,

    我已接受您朋友的请求。

    您正在使用的 FET 非常大、每个通道需要驱动2个。 因此、每个输出上的等效栅极电荷是原来的两倍。 将自举电容器的尺寸调整为约1uF 可能有助于解决此问题、因为需要提供大量电流来驱动这2个并联 FET。 这样做时、您还必须正确确定 VDD 旁路电容的大小、以帮助提供为该更大的电容器再充电所需的电流。 VDD 旁路电容器应至少比自举电容器大10倍、并且是陶瓷 X7R 型电容器。 自举电容也应采用陶瓷 X7R 类型。 第8.2.2.1节"选择自举和 VDD 电容器"数据表中对此进行了进一步说明。 以下是帮助确定自举电容器大小的资源:

    [常见问题解答] UCC27282:如何正确确定半桥栅极驱动器的自举电容器的大小

    至于布局图像、您能否单独上传? 我无法看到其中的很多细节、因为它们的尺寸很小、无法提供有关它们的足够反馈。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔