This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:设计1kW 电源指南、步骤1:使用变压器栅极驱动器

Guru**** 2384430 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551, PMP8740, UCC28950, UCC28951
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294915/ucc28951-design-1kw-supply-guide-step-1-using-transformer-gate-drive

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:UCC28950、UCC21551、PMP8740、

团队、  

从600W 评估板中获取灵感和学习。

以下是我的设计规格:

模型1:  

输入电压- 200VDC ~ 600VDC

输出- 13VDC (最大84A、最小2A)

模型2:  

输入电压- 600Vdc ~ 1000Vdc

输出- 13VDC (最大84A、最小2A)

我将遇到与设计相关的一系列问题、我将继续在同一主题中发帖。

1.两种型号都计划使用闸极驱动变压器。  

以下是相同的计算方式。 请评论和建议

步骤 参数 单位 注释
1 峰值电压(Vpk) 15.00 V 栅极驱动器电压
2 最小开关频率(Fs) 98000 Hz 数据表- UCC28950、Excel 设计文档- SLUC222D
3 时间周期 0.0000102 s T=1/f
4 最大占空比(标称值) 0.70 % 数据表- UCC28950、Excel 设计文档- SLUC222D
5 0.00000714 s  最大占空比*时间周期
4 计算的 ET 00010714 V-S  
  计算的 ET ( micro ) 107.14接受 V-us  
5 计算的双极 ET 214.29 V-us TON=2*双极 ET 驱动/Vpk
6 栅极驱动引脚的拉电流 1 A 数据表(UCC27324P)  
7 所需电感 0001071 h IPK=UpkDmax/(Lprim、min*fmin)。

2. 在稳定状态下,占空比是50%还是变化? 由于我的占空比在满载与轻载、 突发模式或无负载之间变化、在栅极驱动变压器侧是否需要注意任何事项。 请提供建议。

3.目前选择的栅极驱动器  GT04-111-315-B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.两种设计的输入范围均 为3至1或更小。  应用手册 SLUA560中引用的 Excel 设计工具将用于计算所需的变压器匝数比、输出电感、输出电容和所有其他功率级组件。  该信息用于设计600W 评估模块。  听起来您在自己的设计中使用了这些工具。  请注意、两种设计的变压器匝数比 将会不同、可以根据输入和输出功率要求使用 Excel 工具进行计算。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    2.如果您的设计以 CCM 模式运行,则您的占空比将随输入电压而变化,而不是负载变化。  这就是应用手册 SLUA560建议您进行设计的方式。

    3. 对于栅极驱动变压器、请检查变压器以确保其能够处理峰值和均方根电流并能够在您所需的开关频率下运行。

      我查看了栅极驱动变压器的数据表、它的额定频率为300kHz、并测试了高达4.5kV 的高压。  它看起来应该可以正常工作。  但是、请仔细检查      确保它可以处理您将要驱动它的峰值电流和 RMS 电流的制造商。

    您的其余规格看起来是合理的、也是可以完成的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 是的、不同型号的变压器因输入电压范围而异。 仅供参考、请参考 Excel 设计文档 SLUC222D 以进行所有计算。 输入电压范围是固定的(PFC 前级)和可变的(电池),但在较低的电压下,我们可以说600,考虑到 模型2 时、 我不会在满负载条件下运行它、它将消耗非常小的电流、但保持电压调节。

    评论第二个占空比点、我的负载条件有时是85A、50A、15A 或最小值、它可以降到2A/4A 或有时是"无负载"、在所有情况下都能保持电压调节。 它基本上是变化的负载。  我的理解是控制器将在较高的负载电流下以 CCM 模式运行、然后可能低于负载的15%、它将进入 DCM 模式(设置 Rs、VRS 值)、然后进一步将电流降低至2A、控制器将必须进入突发模式。 我的理解是否正确?  

    占空比是否会对不同负载场景产生影响、尤其是在瞬态响应期间或突发运行模式期间? 在突发模式下、当 Ton 脉冲宽度减小时、我的占空比不 会是50%、它是否会影响从栅极驱动变压器传输信号? 请告知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我考虑了这一点、如果您设计了峰值电流模式 PSFB、那么进入突发模式的唯一方法应该是(占空比)* 1/Fsw < Rtmin 编程的最小导通时间。

    只要转换器处于具有固定输入电压的 CCM 下、占空比就会随负载保持不变。  当负载减小到电感器电流不连续的点时、占空比将发生变化、以控制峰值和平均电感器电流、从而保持负载和输出电压。  

    如果您有600 W 评估模块、则可以在实验中对其进行评估。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我仍在尝试处理信息。

    1.我碰巧看到了本文档(2kW 并联电源模块的设计评审(TI.com))、随附的图像显示了栅极驱动电路设计。 添加有关电路的注释。

    2. 如果我是用脉冲变压器来驱动碳化硅 FET ,我必须把 VGS 限制在+15V,-5V,是否可以用这种脉冲变压器的方法来限制 SIC FET ? 如果是,如何?

    3.阅读这些文档  

    2 kW 并联电源模块设计评审 ( TI.com )(第22页),

    https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-GateDriverIC_EiceDRIVER_isolated_gate_driving_solutions-ApplicationNotes-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462700c0ae60170a0c4af851028 (第6 - 7页),

    无法得出结论。 因为所有最重要的 我从 TI 和 Infineon 见过的评估板 ,它们使用脉冲变压器,即使功率高达3千瓦。 请为强大的解决方案提供建议、以便我离开栅极驱动器设计回路、并重点关注其他设计方面。  敬请建议是继续使用脉冲变压器(过去大多数人称之为解决方案)还是应使用隔离式栅极驱动。 给我一个合理评估不能拒绝的论点  

    供参考、评估板

     UCC28950 600W 相移全桥设计评审/应用报告(修订版 D)

    2. 一般说明评估板 EVAL_2kw_ZVS_FB_CFD7 (infineon.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题正在审查中、由于美国假期、将在下周一之前无法解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.高侧驱动看起来好像在高侧 FET 上使用 PNP/NPN 图腾柱驱动器。  我以前见过这种方法、它应该可以正常工作。  您应该也能够使用栅极驱动变压器直接驱动这些 FET。

    分立式 Totem 极驱动器的优点是它是不创建式驱动器、并且不会像直接驱动高侧 FET 那样为栅极驱动变压器施加负载。

    2. 当涉及到在 H 桥中驱动 SiC FET 时,您可能最好使用隔离式栅极驱动器。  UCC21551是适用于 SiC FET 的隔离式高侧/低侧驱动器。  通过以下链接可查看此器件的数据表。  如果您对使用 UCC21551有疑问、请在 e2e 中重新发布、并在主题标题中重新发布 UCC21551。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc21551.pdf

    3. 我见过在相移全桥转换器中使用栅极驱动变压器和高侧/低侧驱动器。   以下链接将为您带来使用隔离式栅极驱动器与栅极驱动变压器的相移全桥设计。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluub02a/sluub02a.pdf

    该器件用于高压应用、您需要使用栅极驱动变压器来驱动半桥或全桥中的高侧 FET。  这是因为 FET 驱动器无法处理电压。  然而、如今随着工艺和隔离式栅极驱动器的改进、可以使用集成式 FET 驱动器代替栅极驱动器变压器。

    使用栅极驱动器的好处是减少了驱动高侧 FET 所需的电路。  对于栅极驱动变压器、您将需要直流阻断电容器、直流恢复电容器以及保护 电路、以确保 FET 栅极不会超过最大+/-电压。

      

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在进入另一个问题:

    在变压器绕组的次级侧、我计划有2个次级绕组。 (如图所示)

    原因是、我必须制作两个模型。 12V 和24V 型号。

    2个次级绕组的电压为12V、反馈将来自一个绕组。

    对于12V 版本、将从外部连接器并联两个独立绕组。

    对于24V 版本、外部连接器上的两个串联次级绕组。

    顶部次级绕组将具有单独的接地。 为此、我将使用单独的隔离式电源和栅极驱动器。 OUTE 和 OUTF 连接到变压器顶部次级绕组的正负侧。 类似地、它与底部次级绕组类似。

    您对此的看法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要设计传统 PSFB、您将使用倍流器或倍压器。  这些设计将需要在次级侧使用中心抽头变压器。   

    我想您正在考虑如何使用传统转发转换器。  我相信、使用多抽头变压器、您仍然可以做同样的事情。

    另一种选择是在输出端使用全波整流器、而不是 SR。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在进行设计、完成后我会与大家分享。

    另一个问题是 关于环路补偿。

    我读过文档( https://www.ti.com/seclit/ml/slup348/slup348.pdf?ts = 1702982818805&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC28951 )

    和 thread ( https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008296/ucc28951-q1-tuning-of-error-amplifier-of-voltage-and-current-control-loop) 

    我的负载电流要求为:无负载, 最小负载: 2A,最大负载: 90A

    但 在输出端连接了不同的负载(直流线圈、直流加热器等),在不同的情况下消耗不同的负载电流。  

    在这种情况下、正常类型 i 补偿是否起作用、或者我们在这里需要不同的策略。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为类型2补偿应该适合您的设计。  这就是您的幻灯片所显示的内容。  该补偿有两个极点和零点。

    通常、3类补偿通常用于电压模式控制。  这是为了处理输出滤波器极点看到的传递函数中的双极。

    您曾提到、您的负载是线圈。  我不确定控制对输出传递函数是否有影响。   您可以考虑为3类补偿放置占位符、以防需要。

    最好使用网络分析器检查补偿并根据需要调整环路。  一些设计人员倾向于将电压放大器反馈设置到积分器中、并测量控制到输出传递函数、然后补偿电压环路。   

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说 II 型补偿或 III 型补偿时、 我将执行与600 W 应用手册中所述类似的操作、使用从我的 Excel 工作表中获取的组件值。  对吧??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您圈出的是 II 补偿类型。  如果填充 R28和 C8、则将具有 III 型补偿。

    请注意、Excel 电子表格设置为 II 补偿类型。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接将为您提供一份讨论 II 型和 III 型放大器补偿反馈之间差异的白皮书。

    我相信您会发现此白皮书对您的设计工作有所帮助。

    https://www.ti.com/lit/an/slva662/slva662.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 继续往下、建议设计同步整流器 MOSFET 上的缓冲器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下信息介绍了如何在反激式转换器的 SR 间设置缓冲器。  然而、在 SR 中设置缓冲器的方法和数学方法与在 PSFB 中类似。  您应该能够使用此信息在设计中的 SR 上设置缓冲器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我介绍了 EVM (600w)和(PMP8740 2kW)设计、两者都使用 RCD 缓冲器。  

    您能否指导与此类设计相关的事情、例如计算组件值等。  

    "那你打算怎么办?"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D13、C64、C74、C75、C76和 R98形成 RCD 钳位。   我认为有一种更好的方法可以为此应用设置 RCD 钳位。

    以下链接将为您打开 e2e 主题、该主题讨论如何为此应用设置和 RCD 钳位。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132532/ucc28950-ucc28950-senkron-rectf-snubber-question/4202839?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28950%2520Clamp#4202839

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 基于您在链接中所建议的内容、我们存在一些困惑。 R8另外一端将保持未连接状态、R6和 C1另一端应该连接在何处?

    1.您能抽签和分享吗?

    2.输出电压应该连接在哪里?

    3.有些公式是有效的,有些有变化。 您能否列举出正确且可供使用的公式?

    4.是否应根据输出电流选择两个二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    。 您好!

    回答1和2。

    RCD 钳位的有效负载。  它未连接到输出。

    我已经标记了您的原理图、以显示 R6和 R8的放置位置。  R98将被移除。

    3.帖子中的哪些公式无效?   它们是否 在帖子中得到了澄清和纠正?

    4. 流经二极管的电流是 FET 关断时存在于漏电感中的电流。  当 FET 关断时、SR 中的实际电流为(Iout -(ILout/2变化。)  使用 Iout 是过度估算、但 在设置钳位时、过度估算是正常的。  低于估计值是您将遇到问题的地方。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在二极管部分、从 Excel 工作表  

    Iout (I LOUT_RMS)为89.82。

    Δ LLOut 为17.85。

    = 89.82-(17.85 / 2)= 80.895A 在选择过程中考虑。 是这样吗 

    e2e.ti.com/.../2234.SLUC222D.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中。  我很快就会回到你身边。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从数学上讲、您是正确的。  但是、您可能需要将裕度乘以系数1.2到1.3。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 明白了。 您能否简要说明钳制电路的工作情况? 尤其是1K 电阻器未连接到输出端、也未连接在二极管和电容器之间。 我理解,通过 Vout 电容器将充电,像这样。 但请分享您的深层见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中。  我很快就会回到你身边。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     RCD 钳位的目的是保护 FET 免受由开关节点上可能存在的漏感能量和振铃引起的过压影响。  因此、当此应用中的 FET 导通时、2XVout 将存储在 C74..C76和 C64之间。  电阻器 R8用于耗散磁化能量、并在 SR FET 关断时保护 FET 免受过压影响。

    传统钳位中 R8中的功率耗散将由次级漏电感引起。

    Pslk=((Llsk/2)*(Iout)^2)* Fsw

      

    如果在 R98连接到输出的情况下使用钳位、 电阻器的功率耗散将为((2 * Vout)-Vout)^2)/R98。  该钳位可以正常工作、但大多数客户会发现它耗散了过多功率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    1.关于 Pslk 的方程,由于输出电感频率(2•fsw )将是工作频率的两倍,在我的例子中( fsw: 100kHz ),所以方程应该是 fsw 或2 fsw•???

    2.在操作过程中,充电和放电的过程是连续的,每个周期唯一的放电方式是通过 R6。 从10万开始是一个很好的价值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的评论如下。

    1.关于 Pslk 的方程,由于输出电感频率(2•fsw )将是工作频率的两倍,在我的例子中( fsw: 100kHz ),所以方程应该是 fsw 或2 fsw•???

    >甚至认为电感器看到的2*Fsw 开关不是。  它在 fsw 处进行切换。

    2.在操作过程中,充电和放电的过程是连续的,每个周期唯一的放电方式是通过 R6。 从10万开始是一个很好的价值吗?

    > R6将在每个开关周期给电容器放电、以确保电容器不会缓慢上升到2*Vout 以上。  100k 应该就可以了。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反转两个绕组选项:

    1.问题是、我的总次级输出电流为 89.82a 。 由于我有两个绕组、因此我的电流将被分压。 根据 Excel 工作表、输出电感为 2.55 μ H 。 由于电流将减半、因此电感值应是以下公式计算值的两倍、即  5 μ H 。 是这样吗?

    2.另外、在选择电感时、  Isat 值应该是多少次?

    3.磁性元件使用的磁芯材料是什么, 匀场电感器、输出电感器 ? 有什么具体的吗? 以下是我从其中一款评估板获得的规格?

    4.输出电压调节至 13V 。 假设我想具有过压保护功能、设计方法是什么?   考虑到1V 允许的输出电压瞬态、这意味着不应将瞬态过冲检测为过压。   另外、让我们考虑需要1秒的时间才能稳定回13V。

    共享任何参考电路设计。

    5.我发送了朋友请求,请接受。 我将分享原理图供您审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的评论如下。

    1.问题是、我的总次级输出电流为  89.82a 。 由于我有两个绕组、因此我的电流将被分压。 根据 Excel 工作表、输出电感为  2.55 μ H 。 由于电流将减半、因此电感值应是以下公式计算值的两倍、即   5 μ H 。 是这样吗?

    >在 Excel 工具中,电感器的选择是基于单个电感器,同样在问题中也有2 ×Fsw (主频率)的倍数。

    >因此,如果您选择其中一个 Ls,那么您将删除上述等式中的2。  更改 ILOUT 将除以2。  电感将具有相同的值。

    2.另外、在选择电感时、  Isat 值应该是多少次?

    >通常1.5到2是好的。

    >最大负载时的电感需要接近计算值。

    3.磁性元件使用的磁芯材料是什么,  匀场电感器、输出电感器 ? 有什么具体的吗? 以下是我从其中一款评估板获得的规格?

    >通常我的电感器设计,我会给出峰值电流和 RMS 电流的要求;以及电压的要求,一个磁性制造商,如 Wurth 或 Renco 做一个定制的设计。

    >如果您正在做您自己的设计,Mag-Inc 有应用手册可以帮助您完成这一过程。

     

    4.输出电压调节至  13V 。 假设我想具有过压保护功能、设计方法是什么?   考虑到1V 允许的输出电压瞬态、这意味着不应将瞬态过冲检测为过压。   另外、让我们考虑需要1秒的时间才能稳定回13V。

    共享任何参考电路设计。

    > UCC38951没有过压保护功能、因此您必须谨慎地进行设计。

    >您可以使用迟滞比较器并将 SS 拉至接地、以便在发生过压时关断 FET。  一旦故障清除、设计将软启动。

    5.我发送了朋友请求,请接受。 我将分享原理图供您审阅。

    >我的所有 e2e 支持都是通过论坛实现的。  如果您需要查看原理图、可在该平台上共享。  您应该能够将其发布到该主题中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 两个绕组一起作为 单独的输出工作。 这意味着会有两个13V 电源并联运行。  我的理解是、在这种情况下、两个电感器在任何时刻都将看到2 * Fsw、因为它们彼此并联工作。  更改 ILOUT 将除以2。 这会导致对公式中的2和2进行抵消、 从而使电感加倍。 请告知。

    5.为客户工作,不会在后期遇到麻烦。 这是唯一的顾虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我展示此设计的变压器和输出电路原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在查看您的原理图并发现您有两个中心抽头的次级绕组后、为本设计选择输出电感器是正确的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的投入。

    接下来、  

    1.选择匀场电感器时、Excel 中该值为13.62uH。 是否应该保持与上述 两个中心抽头次级绕组设计相同的值?

    2.同时为了在整个负载范围内保持 ZVS、电感应该符合 Excel 规范、还是需要增加或减小?

       

    3. OUTE、OUTF 信号的输出电压电平是多少?  

    4.建议采用适用于初级侧 FET 的栅极驱动器设计(重点介绍 SiC MOSFET)。  此外、还包括其偏置电源生成设计(如果可用)。 最好采用设计时间更短的方法。

    5.计划以下列方式驱动两个中心抽头次级绕组以上。

    仅供参考、

    Vout1+、Vout1- :顶部绕组

    Vout2+、Vout2-:底部绕组

    输出1+  是在无负载条件下启动阶段生成的电源、即当 OUTE、OUTF 被禁用时。 Vout1+将是自举电源。 如果有任何更改、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我们会尽快与您联系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的评论如下。

    1.选择匀场电感器时、Excel 中该值为13.62uH。 是否应该保持与上述 两个中心抽头次级绕组 设计相同的值?

    > Excel 工作表将计算 Ls 以实现低至50%负载的 ZVS。  

    2.同时为了在整个负载范围内保持 ZVS、电感应该符合 Excel 规范、还是需要增加或减小?

       

    >如果您希望将 ZVS 降低到较低的功率级别,请 根据要实现 ZVS 的位置更改等式54中的 IPP/2。

    >如果希望设计达到 ZVS 到25%的负载变化 IPP/2到 IPP/4 (在等式54中)。

    3. OUTE、OUTF 信号的输出电压电平是多少?

    >这些水平可以在数据表中找到。  https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28951

     

    4.建议采用适用于初级侧 FET 的栅极驱动器设计(重点介绍 SiC MOSFET)。  此外、还包括其偏置电源生成设计(如果可用)。 最好采用设计时间更短的方法。

    >以下链接将带您进入介绍如何设计移相全桥的应用手册。  它使用标准 FET。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    >我建议使用 SiC FET 驱动器。  以下链接将为您带来 TI 针对 FET 半桥驱动器所提供的精选产品。

    https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/half-bridge-drivers/overview.html

    >如果您对如何使用这些 FET 驱动器驱动 SiC FET 有疑问。  请重新发布、以便相应的应用工程师能够回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的投入。

    1.请评估第5点提到的设计

    2.如果您说低功耗是 IPP/2,那么它已经是 IPP/2。 此外,我应该做(IPP/2)/2。  请澄清。  

    3.我想在突发模式或轻负载条件下实现 ZVS、需要考虑什么公式或值?

    4. 选择匀场电感器时、Excel 中的值为13.62uH。 如果我保持与上述设计相同的值,或者需要加倍或减半. 您可以看到采用两个中心抽头次级绕组设计的设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.请评估第5点提到的设计

    >您的原理图在功能上应该是正确的。

    可以使用产品文件夹中的 Excel 设计检查功率级和控制器设置。

    2.如果您说低功耗是 IPP/2,那么它已经是 IPP/2。 此外,我应该做(IPP/2)/2。  请澄清。  

    >1/2 = 50%、 1/4 = 25%、1/10 = 10%

    3.我想在突发模式或轻负载条件下实现 ZVS、需要考虑什么公式或值?

    >您只需根据等式54中所需的最小负载更改 IPP/2。  如果希望它降低到10%load、则为 ipp/10。

    4. 选择匀场电感器时、Excel 中的值为13.62uH。 如果我保持与上述设计相同的值,或者需要加倍或减半. 您可以看到采用两个中心抽头次级绕组设计的设计吗?

    >您正在运行输出上的并联绕组。  根据每个相位的负载、会影响初级侧上的 ZVS。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的投入。

    我已经开始使用 EVM 了。 输入电源为400VDC、

    然后、我按照前面提到的相同过程开启 EVM、但输出电压为0。 新式控制器。  

    此外、我还能够在 A、B、C 上看到信号。 无来自 OUTD 的脉冲。 请提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些 EVM 在出厂前已经过100%测试。  因此、我不知道您的问题的原因。  如果输出 A、B 和 C 进行切换、而 D 不是很奇怪。  您能否仔细检查一下这个情况、直接在 UCC28951的输出中查看其输出以进行确认?

    此致、