This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:设计1kW 电源指南、步骤1:使用变压器栅极驱动器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551, PMP8740, UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294915/ucc28951-design-1kw-supply-guide-step-1-using-transformer-gate-drive

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:UCC28950、UCC21551、PMP8740、

团队、  

从600W 评估板中获取灵感和学习。

以下是我的设计规格:

模型1:  

输入电压- 200VDC ~ 600VDC

输出- 13VDC (最大84A、最小2A)

模型2:  

输入电压- 600Vdc ~ 1000Vdc

输出- 13VDC (最大84A、最小2A)

我将遇到与设计相关的一系列问题、我将继续在同一主题中发帖。

1.两种型号都计划使用闸极驱动变压器。  

以下是相同的计算方式。 请评论和建议

步骤 参数 单位 注释
1 峰值电压(Vpk) 15.00 V 栅极驱动器电压
2 最小开关频率(Fs) 98000 Hz 数据表- UCC28950、Excel 设计文档- SLUC222D
3 时间周期 0.0000102 s T=1/f
4 最大占空比(标称值) 0.70 % 数据表- UCC28950、Excel 设计文档- SLUC222D
5 0.00000714 s  最大占空比*时间周期
4 计算的 ET 00010714 V-S  
  计算的 ET ( micro ) 107.14接受 V-us  
5 计算的双极 ET 214.29 V-us TON=2*双极 ET 驱动/Vpk
6 栅极驱动引脚的拉电流 1 A 数据表(UCC27324P)  
7 所需电感 0001071 h IPK=UpkDmax/(Lprim、min*fmin)。

2. 在稳定状态下,占空比是50%还是变化? 由于我的占空比在满载与轻载、 突发模式或无负载之间变化、在栅极驱动变压器侧是否需要注意任何事项。 请提供建议。

3.目前选择的栅极驱动器  GT04-111-315-B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是一样的。 UCC28951、OUTA、OUTB、OUTC 的输出具有方形脉冲、但 OUTD 不能提供。

    Tomo I 将 Re 检查控制卡的所有无源组件。 我的理解是、对于空载条件、转换器将以突发模式运行。 是否有关于要检查的 RT 值或 TMIN 值的任何信息? 还有其他需要检查的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出将突发、但您将具有来自 OUTA ..OUTD 的输出。  OUT D 不存在这一事实很奇怪。  除非其中一个驱动程序出现故障、否则应该会出现该错误。  这就是我让您检查器件输出的原因。  让我知道你发现了什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在在工作。 输入保险丝有问题。 它发生了开路。 我怀疑那里有一些浪涌问题。

    我可能应该缓慢改变高压直流电源、直到它达到370VDC、而不仅仅是使用 MCB 直接进行切换。 让我来测试并返回其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您告诉我该 EVM 现在正在工作。  我很高兴能够提供帮助。

    此致、