This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62080:容性负载和器件特性

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1313543/tlv62080-capacitive-load-and-device-features

器件型号:TLV62080

大家好!

我希望在设计中实施 TLV62080DSGR、并且我想澄清一些疑问。

在其数据表中、写道"该器件设计为在10至100uF 及以上的输出电容下工作"、然后"负载瞬态测试和测量波特图是在更大的电容值下验证稳定性的好方法"。 根据您的经验、使用700uF 陶瓷电容负载是否会有问题?

此外、对"输出过压保护"和"负过流保护"等特性没有任何引述。 他们不在场吗? 器件是否容易受到这些事件的影响?

谢谢!

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    感谢您使用 E2E、

    Unknown 说:
    我想在我的设计中实施 TLV62080DSGR、我想澄清一些疑问。

    TLV62080是一款旧器件、我还是会推荐 TPS62A02数据表、产品信息和支持| TI.com、 这是我们的低成本明星器件。

    在他的数据表中、其中写道"该器件专为在10至100uF 及以上的输出电容下工作"、然后"负载瞬态测试和测量波特图是使用更大的电容器值验证稳定性的好方法"。 根据您的经验、使用700uF 陶瓷电容负载会有问题吗?[/quot]

    TI 已评估以下 LC 组合。 如果您希望在建议的 LC 组合之外运行、最好检查器件的稳定性。 我没有任何与700uF 输出电容器相关的数据。

    Unknown 说:
    此外、没有关于"输出过压保护"和"负过流保护"等特性的引述。 他们不在场吗? 设备是否容易受到这些事件的影响?

    该器件仅具有过流保护功能、如数据表第8.3.8节所述。

    如果您希望保护器件免受输出侧负电流的影响、则可以在输出侧使用肖特基二极管。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moheddin:

    Unknown 说:
    TLV62080是一款旧器件,我推荐 TPS62A02数据表、产品信息和支持| TI.com ,这是我们的低成本英雄器件。

    感谢您的推荐、但它不适合我的应用、因为我需要一个最低为6V 的建议工作电压的器件。 我正在 TI 降压转换器产品目录中查找备选元件、因此我很高兴收到其他建议。

    Unknown 说:
    TI 评估了以下 LC 组合。 如果您希望在建议的 LC 组合之外运行、最好检查器件的稳定性。 我没有任何与700uF 输出电容器相关的数据。

    对于其他 TI 组件、我已使用 WEBENCH 设计器评估器件稳定性、因此、如果没有其他方法、我将不得不在实验室中检查稳定性。

    如果您想保护器件免受输出侧负电流的影响,则可以在输出侧使用肖特基二极管。

    需要确保最大输出电压低于 Vin+0.3V、对吧?

    谢谢!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    在这种情况下、我会推荐 TPS628512数据表、产品信息和支持| TI.com

    或模块 TPSM828512数据表、产品信息与支持| TI.com

    对于其他 TI 组件,我曾使用 WEBENCH 设计器评估器件稳定性,因此如果没有其他方法可以检验实验室中的稳定性,我将不得不使用此方法。

    你也可以通过使用波特100做稳定性. 请使用以下文档。

    直流/直流转换器稳定性测量(omicron-lab.com)

    简化稳定性检查(修订版 B)(TI.com)

    需要确保最大输出电压低于 Vin+0.3V,不是吗?

    正确。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moheddin:

    我还在这里问一个新的相关问题 。

    即使 TLV62080没有负电流保护、它能够维持多大的负电流?

    谢谢!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    即使 TLV62080没有负电流保护,它可以维持多少负电流?

    这是一款 DCS 控制器件、获得负电流的唯一方法是将 Vout 增加到大于 Vin。 在本例中、它将超出 SW 引脚的绝对最大额定值。

    如果您的应用确实需要负电流、请参阅  TPS628512数据表、产品信息和支持| TI.com

     低侧 FET 负电流限制直流值为–1.8A。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moheddin:

    如果您的应用确实需要负电流、请参阅  TPS628512数据表、产品信息和支持| TI.com

     低侧 FET 负电流限制直流值为–1.8A。

    [/报价]

    我可以评估该组件。 其数据表显示其最大有效输出电容为200uF、已经过较高的输出电容可能导致不稳定的测试、或者我是否必须自行检查? 不稳定性仅取决于输出电容值或其他参数(如输入电压、输出电压、输入电容...) ?

    谢谢!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    您的应用的最大电容是多少?  

    我可以评估此组件。 其数据表显示其最大有效输出电容为200uF、已经过较高的输出电容可能导致不稳定的测试、或者我是否必须自行检查? 不稳定性仅取决于输出电容值或其他参数(如输入电压、输出电压、输入电容...) ?[/报价]

    该器件的稳定性主要取决于电感和输出电容、如果 L 和 COUT 超出我们的数据表要求、您可以检查该器件的稳定性。

    我还建议并联查看此器件的数据表、产品信息和支持| TI.com

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的应用的最大电容是多少?  [/报价]

    700 μ F。

    器件的稳定性主要取决于电感和输出电容,如果 L 和 COUT 超出我们的数据表要求,您可以检查器件的稳定性。

    非常好。

    我也建议并行查看此器件-TPS628302数据表、产品信息和支持| TI.com

    感谢您的建议、但我更喜欢TPS628512 、因为它具有6V 的最大输入电压范围、而不是5.5V。

    大卫

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    Unknown 说:
    700uF.

    如果器件在700uF 输出电容器下不稳定、我建议在 200uF 最大有效输出电容后添加铁氧体磁珠。

    谢谢。此致、

    Moheddin。