This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:TPS62872Y4QWRXSRQ1

Guru**** 2379540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315296/tps62872-q1-tps62872y4qwrxsrq1

器件型号:TPS62872-Q1
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI

您好!

我们期待使用 TPS62872Y4QWRXSRQ1 (输出电压:0V85、输出电流:12A)。 我在数据表中未找到与此相同的瞬态响应曲线和纹波信息。 我可以介绍 IC TPS62872Y4QWRXSRQ1的这些详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shishira、您好!

    感谢您联系我们。  

    数据表中并未涵盖所有客户应用条件。 但是、您可以下载并配置 IC 模型(提供 Simplis 和 PSpice 版本)来仿真瞬态响应和纹波电压。 如果您没有 PSpice 软件、则可以免费下载。 另一种方法是使用 Webench 电源设计工具。 请参阅以下相关链接。

    仿真模型: https://www.ti.com/product/TPS62872-Q1#design-tools-simulation

    PSpice for TI: https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

    Webench 工具: webench.ti.com/.../switching-regulator

    如果您对仿真有问题、请告诉我。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shishira 您好!

    这只是一个温和的提醒。

    您是否能够根据您的应用要求来仿真瞬态响应? 如果您需要其他支持、请告诉我。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shishira、您好!

    我将关闭该主题。 如果您有其他查询、只需在下方添加注释即可重新打开。

    此致、

    Excel