This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:UCC28600 120W 评估模块

Guru**** 2507045 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318887/ucc28600-ucc28600-120-w-evaluation-module

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他器件: UCC28051

您好!

请您能帮助我确认新的 升压电感器(耦合电感器220uH、2.3A 10% 、HM78D-128221KLFTR、 BI Technologies / TT Electronics )是否可以替换 XFMR、升压电感器、232MH、1.122 x 1.122英寸 Cooper ElectronicTechnologies、 CTX16-17298 ?

e2e.ti.com/.../PT1_5F00_UCC28600-120_2D00_W-Evaluation-Module.pdf

此致、

明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!

    我不确定该替代电感器的饱和能力。 也许您可以查看以下替代方案:

    https://www.digikey.com/en/products/detail/api-delevan-inc/DC1390R-334K/4202798

    https://www.digikey.com/en/products/detail/bourns-inc/1140-331K-RC/774920

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的答复。

    但是、您列出的替代电感器不是 UCC28600 120W 评估模块指示符 L2中使用的耦合电感器。 您列出的备选器件将无法连接到 ZCD。 请检查一下。  

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、器件 型号 SSRH24NH-20310、Kemet、 共模扼流圈/滤波器、250VAC、31mH、2A、11.5mm、DCR=214m Ω 是否适合 L1更换?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!

    很抱歉我的错误。 毫无疑问、您将需要更换电感器、并为 UCC28051提供所需的 ZCD、我遗漏了该电感器。

    请检查以下规格、但我不确定饱和电流。

    https://www.we-online.com/components/icref/datasheet/750313807.pdf

    或者、您建议的选项看起来不错。 我无法看到许多直接更换、可能需要定制设计。 大多数磁性元件供应商、如 Wurth Electronik、Coilcaft 应该能够帮助解决这一问题。

    谢谢!

    此致、

    哈里什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    谢谢你。  

     第二个问题呢?

    "

    另外、器件 型号 SSRH24NH-20310、Kemet、 共模扼流圈/滤波器、250VAC、31mH、2A、11.5mm、DCR=214m Ω 是否适合 L1更换?

    "

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Briht。

    是的、共模滤波器看起来很好、可以替代原始器件。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我知道该评估板专为120W、19.4、6A 而设计、我可以通过将变压器 T1更改为24V、10A 来将其更改为240W 吗?  器件型号 750315340、制造商: Wurth Elektronik、 https://www.we-online.com/components/products/datasheet/750315340.pdf

    为了使其与新变压器配合使用、我还需要更改哪些其他参数?

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正: 760895741、 www.we-online.com/.../760895741.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正: 760895441 www.we-online.com/.../760895441.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!

    您是否为此使用 LLC 拓扑? 您引用的器件型号是 LLC 变压器。

    在反激级上、240W 的功率太大。 您可能必须使用 LLC 来实现这一电源。 整个 PFC 级也需要辞职、  

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    很抱歉这么晚才回复。

    哎呀、我选择了错误的变压器。 您能否推荐任何与  FA2443-AL 类似、但为24V、6A 或20V、6A 的反激式变压器、最好使用前一个。  

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!

    您能检查一下以下变压器吗?

    1. Renco 提供的 RLTI-1100

    2.750344527 和750315340来自 Wurth electronik

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您发送编修。  

    我无法获得  RLTI-1100的数据表。  

     750344527 不满足150W 的功率要求。 我看到它有两个次级输出20V、5A 和16V、150mA。 我能否将其串联以获得36V、5A? 并联连接仍不能满足至少150W 的功率要求。  

    关于 750315340、它似乎是完美的选择、但频率为60kHz。 UCC28600的典型频率为130kHz、最大频率140kHz、具体取决于模式。 从这个意义上说、  鉴于其频率为60kHz、该变压器750315340是否能够在该区域有效运行? 此外、所需的功率为24V、6.2A。  

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!

    我无法查看我们的参考设计中的各种可用选项。

    也许联系 Coilcraft 或 Wurth 购买定制变压器可能会更好、或者他们可能有 更多选择需要推荐。

    谢谢!  

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    是的、但是 Coilcraft 和 Wurth 的定制器件成本很高、因此我一直在寻找现成的组件

    此致、

    明亮