This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS796:启动行为

Guru**** 2559490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322209/tps796-startup-behavior

器件型号:TPS796

我正在考虑将 TPS79633替换为 TLV75733。 我对每个器件的启动行为都有疑问。 您能否确认以下内容?

■器 TPS79633

1) 1)当输入电压上升时、输出电压变为与输入电压相同。 TPS796的这种正常运行是否正常?

2) 2)如果正确、您能否告诉我为什么此操作基于内部结构?

■TPS79633与 TLV75733

1) 1)两个器件的上升行为似乎相同。 是这样吗?

2) 2)如果正确、您能否告诉我为什么此操作基于内部结构? 如果是 正确、您能解释一下为什么该操作基于内部结构进行吗?

e2e.ti.com/.../TPS79633.pdf

此致、

新石井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    如果输入电压斜坡足够慢、则输出可能会赶上输入、然后跟随它、直到输出达到设置点。 所有 LDO 都是如此。 这正是您发送的波形中发生的情况、因为输入上升非常缓慢(接近30ms)。 如果要查看每个器件的实际启动情况、请加快输入电压斜坡速率。 看起来您只是打开直流工作台电源;您是否有更可控的方法来斜坡输入?

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick San、

    感谢您的支持。

    我知道如果输入上升缓慢、它将具有与随附文档中的波形类似的波形。

    我很抱歉。 我没有任何可以更换输入灯的设备、因此很难实施您的建议。

    此致、

    西井市