This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:学习状态卡在04

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25710, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315617/bq40z50-r2-learning-status-stuck-at-04

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ25710GPCCHEM

我将 BQ40Z50EVM 与三节串联锂离子电池(Panasonic NCR18650B 额定值为3350mA)一起使用。 此 EVM 连接到 BQ25710EVM、后者用于为电池充电和连接负载以进行放电。 我更新了所附.gg 文件中显示的电量监测计。 我已经经历了几个完全放电-休息-完全充电-休息、相关标志(QEN、VOK、RDIS、REST、FC、 FD)似乎指示正确的进度、但学习状态保持为04。

该电量监测计更新至固件 R5并配置为向充电器广播指令。

以下是 gg 文件和日志 file.e2e.ti.com/.../bq40z-learning-5.loge2e.ti.com/.../BQ40z50R5.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看.log 文件、好像 QMax 位没有切换、这会将学习状态从04更改为05。 这可能是由细胞不符合下面所示的放松条件引起的。

    在发送的日志文件中、由于某些样本中存在电流、电荷后的电压似乎会发生变化(样本554具有105 mA、其他具有3mA 的样本)、 同时、由于出现如下所示的-4 mA 和-3 mA 电流、第二个充电周期会随着时间的推移而缓慢下降。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢安东尼。

    我运行了一个新的完全放电完全充电周期、这次当电流降至零时、充电器会断开连接。 学习状态仍然是04。 根据我所能知(请参阅随附的日志文件)、额外收费的问题并没有重复发生。 有什么想法吗?

    e2e.ti.com/.../bq40z-learning-6.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在发送的日志文件中、似乎 RDIS 没有在周期开始时设置。 这可能会影响 LStatus 结果。

    初始放电之前、该位预计为高电平、如下所示:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、我从头开始再次尝试-对原始固件进行编程、将数据更新到我的电池包、进行放电、并验证 RDIS 标志是否打开。 虽然所有标志似乎都按预期运行、但在充满电并放松后状态并未变为05。 我希望深入研究设置文件和日志以确定问题-这需要花费太长的时间来处理应该相对简单的事情。

    谢谢!

    Noam

    e2e.ti.com/.../bq40z-learning-7.loge2e.ti.com/.../BQ40z50R5_5F00_30_2D00_1_2D00_2024.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    好的、您能否告诉我如何确定本学习周期中的 ChemID?

    从日志文件中看到的电荷配置文件看起来可能会在此处引起问题、因为它与大多数电荷的正常 CC CV 结构不匹配。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Anthony

    ChemID 是根据我们使用的电池品牌确定的- Panasonic NCR18650B、它在适用于该测量仪表的列表中。

    我看到了充电期间的"断续"-我们需要对此进行研究、因为该设置是一种将 BQ40Z50的 EVM 与 BQ25710充电器的 EVM 与外部12V 电源结合在一起的智能充电器设置。 有什么想法为什么会发生这种情况? 如果这是问题的根源、我应该能够使用设置为12.6V 左右的简单电源充电使其正常工作、并确保在电池组装满时断开它、是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    关于 ChemID、您是否可以尝试使用下面的 GPCCHEM 工具来检查正在使用的电池和 ChemID 之间的完全有效性? 名称和电芯之间有时可能存在不一致的情况、使用该工具后、我们便可以排除导致此问题的 ChemID。

    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 

    如果这是问题的根源,我应该能够通过设置在12.6V 左右的简单电源充电来使其正常工作,只需确保电池组已满时断开连接,这是正确的吗?

    可以、只要在相同的 C/2速率和恒定电流恒定电压曲线下完成充电曲线即可。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼,我没有改变 CHEMID,用一个简单的电源运行了一个完整的周期。 这次学习过程成功完成、达到最终 OE 状态。

    感谢您的帮助、Noam