This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC 28951配置

Guru**** 2523910 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321469/ucc28951-ucc-28951-configuration

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC2895

你好  

我要在已经由 UCC2895驱动的 PSFB 上测试 UCC28951。

我想评估设计适配器 PCB 的 UCC28951、以代替 UCC2895。

我有一些疑问:

Fsw 必须为25kHz、所以它足够将 Rt 设置为247K 还是有任何问题?

我需要一个固定的 DELAB (CD)儿子我可以设置 Ra=0r 并且不填充 Rahi 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不建议使用小于125k 欧姆的 RT。  它将最小开关频率设置为50kHz。

    如果您想要固定延迟、就不填充 RAHI。  这将禁用 H 桥的自适应延迟。  如果您没有为 H 桥使用自适应延迟。  您的模块可能不应该将其用于 SR 驱动程序。  在这种情况下、您也不会填充 RAEFHI。  则很快就会将 ADEL 和 ADELEF 接地。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike,感谢您的回复。

    由于我需要将 Fsw 设置为25kHz、是否可以设计外部振荡器并将 UCC28951设置为跟随器模式、使其与外部振荡器同步?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这不会起作用。  您通常将振荡器编程为较慢的 频率、并将其同步到较快的频率。   通常、编程频率为同步频率的90%至80%。

    如果您需要以25kHz 的频率运行、则可能需要坚持使用 UCC2895。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我将等待使用 SICFET 以提高 Fsw

    此致