This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:UC2844无法启动!

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321814/uc2844-uc2844-will-not-start-up

器件型号:UC2844

您好!

我的电源具有 PWM 控制功能、我遇到了输入电压在10V 和16V 之间波动的问题。 但是、它需要始终至少为16V。 您能否提供有关导致此问题的原因的见解? 非常感谢您提出任何建议或提供故障排除技巧。

谢谢

艾哈迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是从何处获得输入电压的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有问题的设备来自客户、当前无法正常工作。 在桥式整流器之后、有三个串联的电阻器、每个电阻值为56k Ω。 UC2844的电压由最后一个电阻器提供、应为48V。 有趣的是、当我拆焊 UC2844时、存在48V、但在重新焊接 IC 时、电压再次开始振荡。

    对于您为解决此问题而必须提供的任何见解或建议、我表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您所讨论的电路。 似乎是串联电阻引起了问题、压降太大。 当我看到您的电路时、我可以提供更多注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有任何电路! 我必须在没有电路的情况下修复它。

    但我不认为问题在于电阻器、因为如果我移除控制器、则会导致存在48伏的电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果移除控制器、先前的控制器所需的电流为0、因此串联电阻上没有电压降。  

    没有电路我无法理解问题。 但我认为当 IC 需要电流工作且电压下降时、串联电阻是根本原因。 例如、如果电流为1mA、则每个电阻器压降为56V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我解决了问题。 ICH 需要为主板提供外部24VDC。

    感谢您的帮助