This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750QDWEVM-025:芯片被怀疑是假的,他们的丝网与其他人不同,请帮助鉴别假的东西或真的东西?

Guru**** 1499540 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321547/ucc21750qdwevm-025-the-chips-are-suspected-to-be-fake-their-silk-screen-are-different-from-others-please-help-to-identify-the-fake-stuff-or-real-stuff

器件型号:UCC21750QDWEVM-025
主题中讨论的其他器件:UCC21750
  • 我们将    来自 Mouser 的 TI IC UCC21750QDWRQ1用作        我们 客户 CRRC 的 PCBA 上的器件。  我们的 最终 客户  测试 6pcs PCBA,4 pcs            产品均已故障,并通过交叉验证确保 IC UCC21750QDWRQ1存在一些问题。     用 TI 的样品替代 IC,PCBA 可通过测试。

  •  CRRC 将  TI 的样品与 慕斯黑染色的器件进行比较、发现  它们有不同的  丝印、并且 TI 标记是不同的。

   首先,  请 帮我们  识别   丝网和 TI 标记, 它是假的 东西还是真的东西?  为什么 标记  如此不同。

其次、 请 联系 我们 进行 FAE 分析 、 确定 IC 是虚假 或真实的器件。

 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵岩涛、您好!

    感谢您关注 TI UCC21750器件。

    看起来两个 TI 标记都是有效的。 您曾提到、其中一个器件发生了故障。 您能否详细说明一下故障特征是什么?

    谢谢

    萨西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Sasi:

               IN+ 和 IN-之间的电阻可能存在一些问题,如 下图所示,5V 信号将变为1V。

          n‘t 不 知道  原因。什么原因可能导致异常 现象?  IC 是假的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵岩涛、您好!

    感谢介绍细节-它在上电后测量到1V (施加5V 电压时)?   在相同的设置下、如果使用 TI 订购的样片更换您测量的5 V IC、

    我们的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,您的理解是 严格的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,您的理解 是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否测量100欧姆电阻器 (M1)前面的电压和接近控制器侧(M2)的电压是多少?  

    是否可以分享一个简单的方框图、说明控制器和 INP 引脚之间的元件以及问题发生期间 M1和 M2测得的电压的示波器图。

    谢谢

    萨西