This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BQ24725A

Guru**** 2535110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296290/bq24725a-bq24725a

器件型号:BQ24725A

您好!

我将 BQ24725A BMS IC 用于工业目的、但它在电池端子处得到3.3V 电压、并且由于欠压而无法为电池充电  

我有与数据表中相同的设计用途。

请帮我。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    感谢您与我们联系!

    您能否提供有关电池充电器设计的更多信息?  

    您是否在 EVM 上观察到此行为?

    输入电压/电流是多少?  

    您能否提供原理图?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    请在下面找到答案:-

     

    您是否在 EVM 上观察到此行为?

    --相同的 EVM

    输入电压/电流是多少?  

    - 12V/3A、16/3A/19V/8A

    您能否提供原理图?

    --请查找参考号。 原理图.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    我将查看原理图、并在星期四之前向您提供反馈。  

    您还能否提供所用的寄存器映射设置?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    如何设置寄存器映射请说明流程、或请根据以下内容提供支持/设置、因为我们希望  在我们的产品中包含 BQ24725A IC。

    输入详细信息 如下。

    1、适配器输入电压=12/3A

    2.系统要求= 6伏至12伏。 3安培。

    3.我们需要使用7.4伏锂聚合物电池/锂离子电池  

    4.显示器上电池电压状态的要求/我们的 SOC

    注意:- IC 正在 i2c 上检测数据表中所述的所有参数、但仅检测电池端子上的所需输出。

      

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    BQ24725A 是由 SMBus 控制的电池充电器。 SDA 和 SCL 引脚应连接到主机控制器的 SMBus 数据线。  

    有关设置充电器选项的信息、请参阅第8.5节"寄存器映射"。 有6个电池充电器命令用于配置充电电流、充电电压和输入电流限制。  

    请参阅我有关原理图的以下评论:  

    1-我在系统上没有看到任何电容(请参阅下面数据表中的示例原理图):  

    连接 10k Ω 根据 SMBus 规范在 SDA 和 SCL 引脚上连接上拉电阻器、而不是(您目前拥有的) 2.2k Ω

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    您已理解您提出的建议、但我的问题是如何在我们的软件中配置命令。

    请提供完整的解决方案。

    我添加了220uf 电容器。 类型、如您所建议的。  

    所有参数都满足偶数 SYS 也在电池模式下工作、但我的问题是电池由于欠压而无法充电。 将按命令/驱动程序分类。

    我正在等待您的宝贵建议   

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    您可以使用 TI Charger GUI 或 SMBus GUI 配置所有命令: https://www.ti.com/product/BQ24725A#software-development

    数据表进一步说明了寄存器以及如何更改它们以匹配第8.5节中所需的值。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我们已 使用 I2C 源代码成功从 BQ24725A 中读取器件 ID 和制造 ID、现在我们需要获取电池电压%或备份。

    因此、请告诉我、我如何使用源代码、我需要在源代码中实现哪些命令集。

    此致、

    维韦克·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在等待您的回复

    谢谢。此致、

    维韦克·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    您能否说明您在下面哪条命令中尝试读取/写入?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我已经尝试了最后两个命令(ManufacturerID ()、DeviceID)、现在我需要读取电压、您能否共享示例源代码。

    此致、

    维韦克·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    很遗憾、我们不提供示例源代码。 要设置输出充电调节电压,您需要将一个16位 ChargeVoltage ()命令写入寄存器0x15H。 请参阅部分  8.5.4设置充电电压 才会流入

     

     

    VDD。 此致、 A·克德尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我们能够更改驱动电压和电流、并将电压从 Vin 切换到 SYS 和 电池电压。 但开关频率不来自电池电感器。

    请提供建议。

    此致、

    维韦克·库马尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    您能否提供与以下波形类似的波形?

    (请参阅 S 第6.7节典型特性 中的最小值)

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我将在星期一介绍如何理解这个问题。

    此致、

    维韦克·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    感谢您的更新。 如果您有更多信息、请随时回复此主题。

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    我将关闭此主题、因为我没有收到任何更新。  

    如果您还有其他问题、请随时打开新话题。

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我们无法 为您提供波形、因为我们只有双通道 DSO。 无论如何、我的问题在购买 EVK 模块后得到了解决。

    从 EVK 到数据表、存在两种以上的差异。

     感谢您的支持。

    此致、

    维韦克·库马尔