This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:高温下的负载瞬变导致振荡

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320268/tps62136-load-transients-at-high-temperatures-result-in-oscillations

器件型号:TPS62136

我使用 TPS62136为 DDR4存储器供电。  输出电压为1.2V。 电感器是 Coilcraft XGL4020-222MEC、2.2uH、20m Ω。  输出电容器是一对 GRM31CR60J476ME19L、47uF、X5R、6.3V、1206。  当瞬态测试正在运行并且电路板正在升温时、1.2V 电压轨将在1.2V 之上产生类似于纹波的振荡、近似频率为17-20kHz、振幅为200mVpp。  我无法在 WEBENCH 仿真中重新创建这个。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric M ü!

    您的瞬态负载的值是多少? 有任何波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDR4的电流消耗估计为2.5A。  随附两个示波器捕获、显示了电轨丢失前后的外观。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    对于第一个图、我是否理解不会发热、1.2V 的负载是稳定的。

    在第二个图中、板材正在升温并且其负载 从一个电流值转换为另一个电流值作为循环值?

    您的负载瞬态频率是否也类似17khz-20kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    我们的压力测试使用 FPGA 与 DDR4存储器交互、进行重复的高速读写。  当这一情况发生时、电路板温度升高时、低电平反弹和低振幅波会间歇性地出现在轨上。  最后、第二个图中波形的提示开始出现。  最终、电源会卡在上面所示的20kHz 波形上。  即使在应力测试终止后、该电压仍然存在。  只有通过对电路板进行下电上电才能解决该问题。   

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric!

    感谢您的信息。 请提供您的原理图和布局。 您可以在发生20kHz 波形期间测量负载电流波形和 SW 波形吗? 实际上、我仍然倾向于这个问题是由加载行为引起的。

    加热时的环境温度是多少? 我注意到、您的输出电容仅具有85oC 的限制。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有办法测量负载电流、SW 焊盘无法用于探测。  环境温度没有那么高。  FPGA 的温度可达到80C、但 DDR4和 TPS62136使用磁珠探针在低40C 范围内读取。 这是原理图和布局。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到您的输入只有3.3V。 可以检查在问题发生期间您的输入电压是否低于 UVLO?

    SW 波形调试非常重要。 您可以将电感器和插入器一根导线焊接到连接中、然后可以探测 SW 波形。 对于输出电流、您还可以切断 PCB 迹线并插入 一根导线来使用电流探头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    我检查了 UVLO;电压稳定且远高于阈值。  电感器垫很难找到。  我几乎可以在部件下方获得30ga 的导线、但我没有进一步推动它。  我们尝试的一件看起来很有希望的事情是在顶部反馈电阻器上连接一个额外的前馈电容器。  这样即使在较高温度下对 DDR4进行了应力测试、也能使输出电压保持非常稳定。  SLVA289B 是最有用的。  我们使用了 WEBENCH 瞬态仿真来估算 Cff 计算的穿越频率。  今天、我们将通过这种修改测试更多电路板。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    很高兴知道 CFF 可能有帮助。

    通常、Cff 仅用于改善100kHz 频率以下的环路。

    200uF 的输出电容可能过大、会将带宽限制在100kHz 以下、另外、温度较高会导致环路较差。

    您也可以尝试将输出电容器减小到1*100uF 或1*47uF 以查看是否有任何改进。