This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:LMR38020FDDAR

Guru**** 1863680 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322134/lmr38020-lmr38020fddar

器件型号:LMR38020

您好

VSUP_POE:37~57V

VOUT:34V

1.当向 LMR38020施加输入电压时、它最初输出34V 电压、然后随着时间的推移逐渐降低(在空载条件下)。 您能告诉我为什么吗?

2.当在电压下降(约17V)时施加负载,会造成很大的浪涌电流。 是否有解决此问题的办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    很遗憾听到您的设计出现问题。  

    这可能有几个问题。

    1) 1)您可以获取输入电压、输出电压、BOOT、SW 和 BOOT-SW 的波形吗? 我在设计中怀疑 启动期间输出电压下降可能是输出电容器不充电。 您能否检查 BOOT 至 SW 电容器 C140并确保其未放电?

    2) 2)您运行的负载是多少、这样会产生浪涌电流? 我怀疑这与第一个问题有关、即如果您的输出电压非常低、并且误差放大器需要大量能量为电容器充电、您将看到一个很大的电流尖峰。  

    3) 3) 您的输入电源是否能够支持负载应用? 在启动期间、波形应平滑。

    谢谢。

    理查德