This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:RESET# UnLATCH VCT 不能正常工作

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309253/tps3703-q1-reset-unlatch-vct-doesn-t-work

器件型号:TPS3703-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3703

我用三个 TPS3703A4080DSER 仅共享来自 FPGA 的一个 VCT 引脚、如下所示。 三个 Reset#引脚是分开的。

我发现、只有当全部三个重置号都更改为低电平时、VCT 才能解锁状态。

换句话说、如果两个 TPS3703 (A/B)始终处于监控窗口中、但一个 TPS3703 (C)超出窗口、现在又回到了窗口中。 现在只有 C 的 Reset#是低电平、但是 VCT (如1.8V)的高电平无法将 C 的 Reset#解锁回高电平。 仅 A、B 和 C 的重置号均为低电平、VCT 可以工作。

如何解决此问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    我们的团队目前正在调查您的问题、并将在24小时内回复。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    您似乎没有向 CT 引脚提供足够的电流、您有两种选择:

    1.将 R212从1k 欧姆降低到~300-400欧姆

    2.增加 VCT_RB

    谢谢。

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复。 我在过去的三个星期里度假。

    我在 R212上试用了300,100和49.9欧姆电阻器、问题相同。

    只有当我在 R212上尝试1欧姆时,问题消失(当只有三个电压中的一个超过窗口,高电平 CT 可以解锁它.). 但我在 R212上测量的电压差为70mV、所以电流几乎为70mA。 因此、对于1欧姆左右、这可能不是一个好的解决方案。

    我们不能直接连接三个不同的 CT 引脚、这是真正的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    如您所述、驱动 CT 引脚的电流70mA 可能会损坏器件。 TI 不在此应用中测试此引脚的功能、因此无法保证其功能正常。 如果可能、我建议 单独驱动 CT 引脚。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也这么认为。 感谢你的帮助。