This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782EVM-030:EVM 在65W 负载下关断

Guru**** 1857190 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782EVM-030, UCC28782
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322280/ucc28782evm-030-evm-shutdown-in-65w-load

器件型号:UCC28782EVM-030
主题中讨论的其他器件: UCC28782

您好!

我们的客户通过使用 UCC28782EVM-030评估了65W 音频、但是 UCC28782AD 似乎低于65W 负载。  他不清楚原因、但他怀疑 UCC28782AD 被 OPP 或 OCP 吓破了、因此询问我们他如何解决。 您可以提出建议我们哪些专业参数显示可以修改 suming 这一问题发生了 OPP 或 OCP。

我查看了原理图和 UCC28782数据表时、发现连接在 CS 和电流检测电阻器之间的 ROPP 电阻器可以优化 OPP 阈值。 请您帮助我们、客户可以通过调整 R19来解决他的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您对 UCC28782的查询。

    通过观察导致 OPP/OCP 的事件序列、可以从下表中确认。 请探测 Vcst 引脚。

    OPP 是一个 e 前馈信号、根据 VBULK 电压改变 VCST (OPP)。  随着 ROPP (R19)的增加、OPP 触发点在高压  线路时会变低、因此循环更低的峰值电流、从而在宽线路电压范围内保持 OPP 触发点恒定。 当输入电压从较低变为较高时、如果观察到变化、通常需要调整此值。

    OCP 可能会由于 R47选择不当或由于 CS 信号上观察到的尖峰而触发。 这可能需要调谐 CS 引脚上的电容器 C21 (将其靠近引脚放置)并去除(降低) R47的值。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    渐变、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!

    我将向我们的客户介绍您的建议、如果客户能够解决他的问题、我会认真回答。

    此致、