This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:24V 至80V 升压转换器

Guru**** 2511435 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322064/lm5158-a-boost-converter-of-24v-to-80v

器件型号:LM5158

我正在使用 snvr511来确定输入为24V 和输出为80V 的 LM5158周围的组件。 显然、它无法收敛于  

如何解决这个问题有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masoud、

    将鼠标悬停在标记为红色的单元格旁边的单元格上时、应该会弹出一条评论、告诉您为什么标记为红色。

    上方的图标为红色、因为在所选电感值中、内部开关的峰值电流限值低于15%。

    较低值标记为红色、因为内部斜率补偿不适合您所选的电感器、因此请进一步增加电感值。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte、根据您的意见、我收到了一条红色标志消息、告知用户选择的电感太低、这条消息用于使斜率补偿斜坡低于检测到的电感器电流下降斜率的一半。 但是、建议值42μH 过高、导致我无法在输出端达到80V。 我去参加了6.8μH、该工具现在没有危险信号。 如果我遇到任何其他问题、我会向您更新。

    此致、

    马苏德