请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC6C5712-Q1 主题中讨论的其他器件: TLC6C5748-Q1、TLC6C5724-Q1
您好!
客户正在寻找适用于 SBW 的 LED 驱动器。
TLC6C5712-Q1能否以200Hz 的频率通过 LED 驱动?
请根据规格推荐。
LED 驱动器规格
-问题100
- LED 输出:8通道或更高和17通道或更高
-LED 驱动频率:200Hz
-接口: 第1个 SPI、第2个 I2C
- LED 驱动电压:5V (使用恒定电压)