This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:驱动频率问题与放大器;产品推荐

Guru**** 1101330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5724-Q1, TLC6C5712-Q1, TLC6C5748-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320851/tlc6c5712-q1-drive-frequency-questions-product-recommendations

器件型号:TLC6C5712-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC6C5748-Q1、TLC6C5724-Q1

您好!  

客户正在寻找适用于 SBW 的 LED 驱动器。

TLC6C5712-Q1能否以200Hz 的频率通过 LED 驱动?

请根据规格推荐。

LED 驱动器规格

-问题100

- LED 输出:8通道或更高和17通道或更高

-LED 驱动频率:200Hz

-接口: 第1个 SPI、第2个 I2C

- LED 驱动电压:5V (使用恒定电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高,

    是的、TLC6C5712可以支持200Hz PWM 频率。

    对于"LED OUT - 8通道或更高版本"、我要推荐 TLC6c5712-Q1、这是一个12通道解决方案。

    对于 "LED 输出- 17通道或更高"、您可以考虑 TLC6C5724-Q1或 TLC6C5748-Q1、它们可支持24个通道或48个通道。

    请提供有关您的应用的更多详细信息、如输出通道、特定通道数量...

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

    感谢您的支持。

    客户的详细信息尚未确定。

    当确定详细规格时、我再问您一遍。