This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:如何减少 BQ24600 EVM 上 ACPWR、VBAT 节点的电压振铃。

Guru**** 2390340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316404/bq24600-how-to-reduce-voltage-ringing-of-acpwr-vbat-node-on-bq24600-evm

器件型号:bq24600

大家好!

我的一位客户正在使用该器件的 TI EVM 为其新产品评估 BQ24600。
https://www.ti.com/lit/ug/sluu410/sluu410.pdf

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
在评估中、他们发现 EVM 的 ACPWR 和 VBAT 节点上存在大电压振铃。  
他们还发现这种发射的 EMI 噪声振铃。
您能否告诉我如何减少 BQ24600 EVM 上的 ACPWR、VBAT 的电压振铃?

它们的评估条件如下。
电池:锂离子2S1P、1000mA、Confident=11.5V、Icharge =2.15A (R18=15k Ω)、恒压充电=8.4V (R14=300k Ω)

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    感谢您与我们联系!

    您能否提供所述行为的示波器捕获(ACPWR、VBAT 和 IBAT)?   

      如果可能、请考虑尽可能缩短电源电缆/导线长度、以帮助降低 EMI。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    非常感谢您的答复。

    客户不希望在此线程上披露他们的波形。
    所以我给你发送了一个友谊请求。
    我想在您接受之后向您发送波形。

    您可以接受请求吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    我接受了朋友的请求。 您可以随时通过私人消息发送波形。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    我将关闭此主题、因为我们的讨论已离线进行。 如果您还有其他问题、请随时打开新话题。  

    此致、  

    A·克德尔