This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:具有反向电压保护的设计审核

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321176/tps2121-design-with-reverse-voltage-protection-review

器件型号:TPS2121

您好!

我可以要求对我的设计进行审查吗? 我正在进行我的学士论文、因此在 PCB 制造前发现的任何问题都受到欢迎。

非常感谢!

D2是具有0.2V 正向电压的肖特基二极管。

由于负载电容相当低、Css 的值很低。

电路的所有其他部分连接至 GND。 GND1仅适用于 TPS2121

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Štepán

    欢迎使用 e2e!

    IN1/2的电压是多少?

    此外、对于 D1/D3、您是否在两个电源都存在时尝试为 IN1提供优先级、同时实现快速切换?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复。 我很抱歉在2天后回复、我没有太多时间。

    IN1为直流输入、因此可提供任何5V/9V/12V 直流电源、从而提供16V 过压保护。 IN2是 USB 电源、标称值为5V。

    D1和 D3的用途正是您所说的。 插入时优先于直流输入、同时保持启用快速切换。

    谢谢。

    斯泰潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stepan:

    我知道情况如何-今天我忙于执行紧迫的任务、并将在明天(达拉斯时间)对您的原理图进行最终审阅。 感谢您的耐心等待。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stepan:

    二极管的良好实现-我不明白它为什么不起作用。 但是、几乎所有其他应用都在 PR1/CP2上安装了电阻分压器、因此这是我最熟悉的情况、因此我建议确保二极管封装也可以安装电阻器、以防在使用二极管时出现问题。  如果您在制造电路后遇到问题、请随时回复此主题、或打开新主题。

    除此之外、原理图看起来不错。

    最好与你的论文!

    谢谢。

    帕特里克