This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:行为不符合预期

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322214/tps22950-behaviour-not-as-expected

器件型号:TPS22950

大家好!

我正在测试芯片 TPS22950CDDCR、并将 ILIM 电阻器设置为22k。 我预计在电流超过50 -60mA 时、器件的电压会下降。 只有当我将负载开关设置为高于60mA 的电流、然后为器件供电并使能时、才会出现这种情况。 当器件已启用并通电后、我缓慢增大器件的负载。 过流保护永远不会激活、我可以进入100mA 及以上模式、输出电压在3.3V 时仍然相同。  

根据我的理解、过流保护应该会限制电流、然后使输出电压下降。 没有注意到这种情况。

请说明我是否对器件的功能存在误解

此致

安德烈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    检测过流情况的电路在较低电流下的精度本身较低-您不会对器件功能产生误解。 它在多大的电流时触发? 当开始电流限制时、该器件会将电流限制在 ILIM 规格范围内、但过流阈值规格实际上为 ILIM、PEAK。

    谢谢。

    帕特里克