This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79718EVM-049:BQ40Z50EVM-561

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320006/bq79718evm-049-bq40z50evm-561

器件型号:BQ79718EVM-049

查询:- 如何在 GPIO 上生成数字信号以指示 UV 或 OV 故障。

查询  详细信息:-您好、我在  当前的 BMS 项目中使用 BQ79718EVM-049板和 BQ797XX 2.0.4 GUI。  我想将 GPIO 用作故障指示器、这意味着当系统中存在 UV 故障时、特定的 GPIO 应变为高电平 (5V)、否则应为低电平(0V)。  我要将  BQ79718EVM-049 板与其他转换器连接、以控制其运行。 我的问题是、使用 BQ79718EVM-049 电路板是否可行。  如果是、 请分享程序、 请帮助我们、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个问题问得好。 您可以使用 GPIO2通过低电平有效信号来指示故障(如果存在故障、GPIO2将变为低电平(0V))。 这可以通过将 DEV_CONFIG1[NFAULT_EN]位设置为1来实现。 但是、这不能用于仅针对欠压故障触发。 对于任何器件故障、这会将 GPIO2拉至低电平。 为了使系统按照您所述工作、MCU 必须从 FAULT_SUMMARY 寄存器轮询故障、以确定是否存在 UV 故障、然后向另一个转换器发送适当的信号。 如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以在 TMS570LS1224 MCU 位置使用 LAUNCHXL-F280049C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用此 EVM、因为它通过 UART 进行通信。 但是、您需要移植现有的示例代码、以便与此 MCU 兼容。  

    此致!

    南锡