This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:规格检查

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100, LM74502H, LM74700D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312927/lm66100-spec-check

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: LM74502HLM74700D-Q1

您好

请告知可以替代 LTC4450的产品

P2P 更好、Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    如果客户不需要任何大于6V 的器件、LM66100似乎是最佳选择。 看起来我们没有任何 P2P。

    如果客户需要整个 VIN 范围、请参阅 LM74700D-Q1LM74502H

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    LM66100最大连续电流(Imax):1.5A 电流过小、至少为5A

    LM74700D-Q1或 LM74502H。 最小输入为4V、客户的最小电池串为3V。 这两个控制器需要与外部 MOS 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    TPS22811、怎么样? 或者、如果需要更高的电压、可以选择 LM73100

    谢谢。

    帕特里克