This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:从配置的 SYNC 引脚输入频率范围是多少

Guru**** 2811375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320366/ucc28950-what-is-the-sync-pin-input-frequency-range-for-slave-configuration

器件型号:UCC28950

大家好!

我在 设计中将 UCC28950 IC 用作从配置。 我已通过22.6k 电阻将 RT 引脚连接到 GND。 我的问题如下。

1.内部振荡器频率 FOSC 是否与 SYNC 输入频率相同?

2、开关频率 Fsw 是内部振荡器频率的一半吗?

3.如果我将 RT 引脚连接到 GND via22.6k 电阻器并在 SYNC 引脚上提供125kHz 频率的输入时钟、该怎么办? 输出脉冲的开关频率、OSC 频率和频率是多少?

4.如果我通过47k 电阻器将 RT 引脚连接到 GND、振荡器频率是否为126kHz?

5.输出脉冲 OUTA、OUTB、OUTC 和 OUTD 的频率是多少? 它等于开关频率还是振荡器频率?

此致、

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个正在审查的问题,我会很快回来与你.

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面查看我的回复。

    1.内部振荡器频率 FOSC 是否与 SYNC 输入频率相同?

    >同步频率需要比振荡器频率快。

    2、开关频率 Fsw 是内部振荡器频率的一半吗?

    >有效开关频率是振荡器频率的两倍。

    3.如果我将 RT 引脚连接到 GND via22.6k 电阻器并在 SYNC 引脚上提供125kHz 频率的输入时钟、该怎么办? 输出脉冲的开关频率、OSC 频率和频率是多少?

    >我要将 SYNC 频率设置为振荡器频率的1.1到1.2倍。

    4.如果我通过47k 电阻器将 RT 引脚连接到 GND、振荡器频率是否为126kHz?

    5.输出脉冲 OUTA、OUTB、OUTC 和 OUTD 的频率是多少? 它等于开关频率还是振荡器频率?

    我相信这是一样的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.内部振荡器频率 FOSC 是否与 SYNC 输入频率相同?

    >同步频率需要比振荡器频率快。

    Santhoshos>当你说更快,它应该是多少? 如果我在 SYNC 引脚的输入端馈入100kHz 脉冲、转换器的内部振荡器频率 FOSC 是多少?  

    2、开关频率 Fsw 是内部振荡器频率的一半吗?

    >有效开关频率是振荡器频率的两倍。

    Santhoshch>在数据表中、它显示为开关频率 Fsw 是内部振荡器频率的一半。 请参见下图 并说明。

    3.如果我将 RT 引脚连接到 GND via22.6k 电阻器并在 SYNC 引脚上提供125kHz 频率的输入时钟、该怎么办? 输出脉冲的开关频率、OSC 频率和频率是多少?

    >我要将 SYNC 频率设置为振荡器频率的1.1到1.2倍。

    Santhoshch>您如何知道用于设置同步频率的振荡器频率? 另外、我可以在数据表中看到有4个频率。 同步输入频率、内部振荡器频率、开关频率和转换器输出频率。 您能告诉我所有这些频率之间的关系吗?

    4.如果我通过47k 电阻器将 RT 引脚连接到 GND、振荡器频率是否为126kHz?

    Santhoshch>您附加的图像显示了 RT 和开关频率之间的关系、而不是振荡器频率。

    5.输出脉冲 OUTA、OUTB、OUTC 和 OUTD 的频率是多少? 它等于开关频率还是振荡器频率?

    我相信这是一样的。

    Santhoshs>您能详细说明您的答案吗?  您是说输出脉冲的频率与开关频率和振荡器频率相同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    请帮助我澄清上述几点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的评论如下。

    1.内部振荡器频率 FOSC 是否与 SYNC 输入频率相同?

    >同步频率需要比振荡器频率快。

    Santhoshos>当你说更快,它应该是多少?

    >1.1~1.2是一个很好的调酒师。

    如果我在 SYNC 引脚的输入端馈入100kHz 脉冲、转换器的内部振荡器频率 FOSC 是多少?  

    110 kHz 至120 kHz

    2、开关频率 Fsw 是内部振荡器频率的一半吗?

    >有效开关频率是振荡器频率的两倍。

    Santhoshch>在数据表中、它显示为开关频率 Fsw 是内部振荡器频率的一半。 请参见下图 并说明。

    >因此时钟的运行频率是 每个输出频率的2倍。  根据产品说明书、这方面似乎是正确的。

    3.如果我将 RT 引脚连接到 GND via22.6k 电阻器并在 SYNC 引脚上提供125kHz 频率的输入时钟、该怎么办? 输出脉冲的开关频率、OSC 频率和频率是多少?

    Santhoshch>您如何知道用于设置同步频率的振荡器频率? 另外、我可以在数据表中看到有4个频率。 同步输入频率、内部振荡器频率、开关频率和转换器输出频率。 您能告诉我所有这些频率之间的关系吗?

    >如果输出频率是125 kHz,则振荡器频率设置为250 kHz。  如果 SYNC 处于主导操作、SYNC 引脚上的频率应为250kHz。

    4.如果我通过47k 电阻器将 RT 引脚连接到 GND、振荡器频率是否为126kHz?

    Santhoshch>您附加的图像显示了 RT 和开关频率之间的关系、而不是振荡器频率。

    >我阅读了数据表,您是对的。  内部振荡器为2 X。

    5.输出脉冲 OUTA、OUTB、OUTC 和 OUTD 的频率是多少? 它等于开关频率还是振荡器频率?

    我相信这是一样的。

    Santhoshs>您能详细说明您的答案吗?  您是说输出脉冲的频率与开关频率和振荡器频率相同吗?

    >查看产品说明书后,开关频率是一个输出,是内部振荡器的一半。  我在数据表中找到这些图以便进行直观展示。