This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-N:

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2985, LP2985-N, LP2985A, TPS7A49, TLV767, TPS7A24, TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322345/lp2985-n

器件型号:LP2985-N
主题中讨论的其他器件:LP2985LP2985ATPS7A49TLV767TPS7A24TPS709

您好、TI 团队:

我想知道器件 LP2985与 A IM5-2.7/NOPB 和 LP2985IM5-2.7/NOPB 。

此外、由于这些器件已过时或已停产、您是否有正在供货的新设计?器件型号是什么? 我找到了属于  LP2985系列的一些新器件、即 LP2985-28DBVR、但找不到具有2.7V 输出电压并且其特性与 LP2985-N 系列不同的器件。

感谢您的帮助。

STELIOS 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Stelios、  

    感谢您的提问! 此  LP2985 A    与 LP2985IM5-2.7/NOPB (LP2985-Nona)相比、IM5-2.7/NOPB (LP2985A)的精度规格更严格、为3%、精度为5%。  TPS70927DBVR 是一个很好的替代产品、它是一种固定电压选项并且具有 P2P 兼容性。 还有相当多的具有类似规格的可调器件、如果性能更加相似、我建议查看 TPS7A24。 如果您需要更好的噪声性能、我推荐 TLV767和 TPS7A49。  

      LP2985A LP2985 TPS709的 TPS7A24 TLV767 TPS7A49
    AEC Q100标准
    输出选项 固定输出 固定输出 固定输出 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出 可调节输出
    Iout (最大值)(A) 0.15 0.15 0.15 0.2 1 0.15
    输入电压(最大值)(V) 16 16 30 18 16 36
    输入电压(最小值)(V) 2.2 2.2 2.7 2.4 2.5 3
    输出电压(最大值)(V) 10 10 6 17.75 14.5 33
    输出电压(最小值)(V) 1.8 1.8 1.2 1.24 0.8 1.2
    固定输出选项(V) 1.8、2.5、2.8、2.9、3、 3.3、5、10 1.8、2.5、2.8、2.9、3、 3.3、5、10 1.2、1.35、1.5、1.6、1.8、 1.9、2.5、2.7、2.8、3、 3.3、3.6、3.8、3.9、5、 6 1.25、1.8、2.5、3、3.3、 3.6、5 0.8、1.8、2.5、2.8、3.3、 5、8 -
    使能
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷、非陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 40 40 26 22 53 54
    噪声(uVrms) 30 30 190 300 60 15
    精度(%) 3 5 2 2 1 2.5
    Vdo (典型值)(mV) 280 280 300 160 900 260
    Iq (典型值)(mA) 0.065 0.065 0.001 0.002 0.05 0.06
    热阻 θ θJA (°C/W) 206 206 73 167.8 60.1 48
    最小封装面积(mm2) 4.64 4.64 4 4.64 4 9
    封装类型 SOT-23 SOT-23 SOT-23、WSON SOT-23 HVSSOP、SOT-23、WSON HVSSOP、SON

    谢谢。  

    麦基拉