This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:晶体振荡器设计

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388, TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319838/tps65911-crystal-oscillator-design

器件型号:TPS65911
主题中讨论的其他器件: TMDSCSK388

您好!

您能给我一个指南来说明如何 选择 32KHz 晶体振荡器外设电容器和电阻器的值和容差?  

我想将该晶体用作我们系统的精确时间。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有推荐的晶体器件型号列表、但数据表提供了对晶体选择至关重要的参数的详细信息。 请参阅器件数据表中的表5-10。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的信息、  

    我们采用的晶振是 EPSON 的 FC-135型、我从晶振数据表中了解到、以下是一些参数(在快速存储的情况下、晶振数据表):

    我们的初始设计如下图所示、我们使用12pF 电容器和5.1M 电阻器作为晶体外设。

    您告诉我如何 根据您提到的5.10表选择最大晶体串联电阻、晶体负载电容和负载晶体振荡器?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../CDS_2D00_453564280221_2D00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 数据表、表5.10

    ——

    TMDSCSK388 评估板、设计文件> TMDSCSK388参考设计(修订版 A)>原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gillette:

    感谢您的信息。 Quesriones 需要您的支持:

     从晶体数据表中、有动态电阻 R1、动态电容 C1和分流电容 C0、您能告诉我这些元件的使用位置以及如何选择 R1、C1、C0 值以保持晶体高频率精度吗?

    2.我发现  晶体推荐设计和 TPS65911基准设计有不同之处,您能告诉我可以遵循哪一种设计以及如何选择电路电容和电阻值吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chambin:

    您可以联系晶体供应商、了解有关其晶体数据表和组件选择的问题。 很遗憾、我们不熟悉此器件。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    从 TPS65911的 th 5.10到25pF 的负载晶体振荡器范围为12pF 到25pF、参考线缆使用22pF、您能告诉我为什么为这两个电容器选择这个值吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chambin:

    这些值由以下公式确定:

    电气特性(在建议的自然通风温度范围内)表(在业内也称为直流表)提供了在建议运行条件表中的条件下测试时器件的指定电气特性限值、其中专门为每个参数指定了这些限值(请参阅图12)。

    了解和解释标准逻辑数据表

    此致、

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    感谢您的信息。

    我不知道图12中的内容、您能为我提供更直接和清晰的晶体电容器选择说明或方法吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指南将帮助您选择外部晶体振荡器的组件。 从5:12开始、以帮助解决您的问题。

    此致、

    C·吉莱特