This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC30-Q1:RILIM = GND

Guru**** 2386570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC30EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321319/tps1htc30-q1-rilim-gnd

器件型号:TPS1HTC30-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS1HTC30EVM

您好!

 当 RILIM = GND 时、我对 TPS1HTC30有两个问题:

1. RILIM = GND 时的最小电流是多少?

在数据表中、仅典型值显示了  

当 RILIM = GND 时、SNS 引脚中的最大值为2。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提醒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ncal:

    RILIM=OPEN 状态和 RILIM=GND 状态是器件的故障状态。 这是为了解决 RILIM 电阻器损坏以及短路故障或开路故障的情况。

    在本例中、我们不会指定最小值和最大值。 为了限制电流、请确保在 ILIM 引脚上使用10k Ω 至50k Ω 之间的电阻器。

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表规格、 TPS1HTC30-Q1 最大电流高达16A、如何配置 RLIM 在10K-50K 之间。
    根据我的理解、最大电流为10A、我需要12A。
    我可以使用 RLIM<10K 吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NCal。

    数据表规格指的是包括内部限制在内的范围。 我们将在下一版本的数据表中更清楚地说明这一点。

    KCL 经过修整、可在10千欧和50千欧之间工作。 除此之外、可调限值不支持数据表精度。  

    对于给您带来的不便、我们深表歉意。 请将 RILIM 保持在10千欧和50千欧之间。

    此致!

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TPS1HTC30EVM、跳线 J9会 将 RLIM 设置为7.5Kohm、这意味着 KCL 可以在 低于10Kohm 的电阻下工作

    RLIM = KCL/ILIM = 100/13.33 = 7.5

      

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NCal。

    我们仅将 KCL 的精度规格为10kOhm 至50kOhm。

    任何不满足电气特性表中所述条件之外的用例都不会受到表中列出的相同值的影响。

    因此、为了达到所列出的精度、请使用10k Ω 和50k Ω 之间的 ILIM 电阻器。

    谢谢。

    什雷亚斯