This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:绝对欠压截止频率

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322028/bq40z80-absolute-undervoltage-cutoff

器件型号:BQ40Z80

您好!

我希望对电池欠压电平做出一些澄清。 具体而言、是否有内置的不可绕过的绝对最小值? 或者、是否可以通过清除所有保护和永久失效位来完全禁用欠压切断。 此外、电芯欠压阈值(TRM 的19.10.1.1)似乎可以设置为0mV。 这也可以有效地禁用检查。 我是否可以正确地解释这一点?

谢谢!

杰米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jamie:

    是的、您可以在电量监测计上禁用每个保护功能。 阅读 TRM 的第3节、详细了解禁用保护的过程。

    此致、
    尼克·理查兹