This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:更换 MIC2788

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321645/tps3899-replace-mic2788

器件型号:TPS3899

您好

您可以帮助 为客户希望延迟2秒的 MIC2788-XYMT 推荐替换产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过在 CTS 引脚上放置3uF 电容器、可以将 TPS3899配置为具有2秒的检测延迟。 感测引脚将是按钮输入。

    此致!

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter

    如果选择3V DL (TPS3899DL30DSER)、如果输入低于3V、将出现 REST#?

    如何设置​​R1和 R2的值? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用固定阈值  TPS3899DL30DSER、则当 SENSE 引脚上的电压降至3V 以下时、RESET 将被拉至低电平。 此部件不需要 R1和 R2电阻器。 如果使用可调节的 TPS3899DL01DSER、则需要 R1和 R2电阻器来设置阈值。 设置 R1和 R2电阻分压器、以使所需阈值电压下的 SENSE 引脚电压= 0.505V

    此致!

    沃尔特