This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952上的短路保护

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321621/bq76952-short-circuit-protection-on-bq76952

器件型号:BQ76952

尊敬的:我使用 BQ76952芯片作为4P8S 18650电池的 BMS、短路保护出现问题。

实际上、电池必须通过 CC 测试才能获得认证、每次执行此测试时、我们都会破坏放电 MOSFET (4个并联充电、4个并联放电)。

由于充电 MOSFET 在测试后始终正常、而不是放电、因此我将重点研究放电电路。

我认为放电期间的开关会破坏 MOSFET、因为它们也会以高电流消耗进行开关。

在您的示例中也可以看到这种波纹(文档"具有 BQ769x2的多个 FET ")。

我在栅极驱动器上使用100R 电阻器、然后在快速放电电路上使用10k 电阻器、此时仍然有一些输出开关。

目前、我发现一种奇怪的方法 是禁用所有 OC 和 SC 保护、并使小型保险丝保持熔断、从而实现不可逆的保护。

在随附的图片中、您可以看到开关关闭期间的快速切换、然后电流又减小、因为任何 MOSFET 都应该被破坏。

如果有任何方法可以消除此开关现象、请告诉我。

提前感谢您。

蒂埃里·Q·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thierry、

    是的、FET 似乎遇到了不良的寄生振荡。 从而导致 FET 断开。

    您能否共享您的原理图以便我们进行审阅? 通常为每个 FET 添加单独的栅极电阻或铁氧体磁珠(放置在布局中尽可能靠近 FET 栅极的位置)有助于抑制振荡。 您是否有这些产品?

    有关一些调试帮助、请参阅以下常见问题解答帖子:  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的回答。 实际上、对于每个 MOSFET、我没有单独的栅极电阻器。

    板虽小、但添加起来很复杂、但我会尝试添加。

    我还将尝试使用更高的 Rgate 来缩短开关时间、并尽可能减小短路电流电平检测(80A、因为电池的峰值电流消耗为50A)。

    Br

    蒂埃里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以修改原型、为每个 MOSFET 添加栅极电阻器(100R、可能非常高)、并在公共点和 DSG 输出之间保持100R。

    我在负载关闭时逐渐增大电流。 最后、使用相当长的电缆(1M)会发生一些短路。

    它现在可以正常工作、但我必须在电池输入端添加一个缓冲器、因为在关闭开关后会出现4 3MHz 大振铃。  

    感觉更好。 感谢您的支持。

    Br

    蒂埃里