主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我对 Maxerror 有疑问。
在配备 BQ40Z50-R1的电池中、Maxerror 值达到100%、并触发器件完全复位。
我想知道为什么 Maxerror 达到100%、以及原因是什么。
【情况】
在制造过程中、我们确认 Maxerror 设为3%。
之后、执行了几个充电和放电循环。
但是、在充电周期后电池保持空闲状态后、RSOC 降至0%。
在与 BQstudio 进行检查时、发现 Maxerror 已达到100%。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 Maxerror 有疑问。
在配备 BQ40Z50-R1的电池中、Maxerror 值达到100%、并触发器件完全复位。
我想知道为什么 Maxerror 达到100%、以及原因是什么。
【情况】
在制造过程中、我们确认 Maxerror 设为3%。
之后、执行了几个充电和放电循环。
但是、在充电周期后电池保持空闲状态后、RSOC 降至0%。
在与 BQstudio 进行检查时、发现 Maxerror 已达到100%。
您好 Tatsuya:
如果您继续循环电池、但在很长时间内没有更新 QMax 或 Ra 表、则 MaxError 最终将达到100%。 请勿实际采用 MaxError 寄存器来表示 SOC 中的预期误差、它是 CF 标志的基准、用于指示何时需要调节周期来强制 Ra/QMax 更新。
学习周期完成时、MaxError 将为1%、为了获取电池的 Ra 和 QMax 值、在生产之前需要学习。
此致、
怀亚特·凯勒