This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:最大错误问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321673/bq40z50-r1-maxerror-question

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我对 Maxerror 有疑问。

在配备 BQ40Z50-R1的电池中、Maxerror 值达到100%、并触发器件完全复位。

我想知道为什么 Maxerror 达到100%、以及原因是什么。

【情况】
在制造过程中、我们确认 Maxerror 设为3%。

之后、执行了几个充电和放电循环。

但是、在充电周期后电池保持空闲状态后、RSOC 降至0%。

在与 BQstudio 进行检查时、发现 Maxerror 已达到100%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsuya:

    完成学习后、MaxError 应设置为1%、表示 Qamx 和 Ra 表已更新。 如果仅更新为3%、则意味着仅保存了 QMax。

    100%时的 MaxError 通常意味着您尚未完成学习、且不应使用电量监测计结果。 确保未在更新 Qmax 后立即重置电量监测计、并在执行进一步测试之前等待学习完成。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt Keller。

    感谢您的答复。

    我已在数据表中确认、当 Maxerror 为3%时、只有 QMax 会更新。

    如果 Maxerror 继续保持在3%、那么它最终是否会达到100%?

    虽然制造条件将1-3%的最大误差视为可接受的、但将标准改为仅接受1%会更好吗?

    我期待您的答复。

    泰来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsuya:

    如果您继续循环电池、但在很长时间内没有更新 QMax 或 Ra 表、则 MaxError 最终将达到100%。 请勿实际采用 MaxError 寄存器来表示 SOC 中的预期误差、它是 CF 标志的基准、用于指示何时需要调节周期来强制 Ra/QMax 更新。

    学习周期完成时、MaxError 将为1%、为了获取电池的 Ra 和 QMax 值、在生产之前需要学习。

    此致、

    怀亚特·凯勒