This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C58:从 UC3842到 UCC28C58

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C58, UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322343/ucc28c58-from-uc3842-to-ucc28c58

器件型号:UCC28C58
Thread 中讨论的其他器件: UC3842

尊敬的 e2e 支持:

我们的 UCC28C58提供了一种出色的引脚对引脚替代产品 UC3842;可使静态电流提高~10倍。

我们是否有任何配套资料(与我们的设计手册 DN-89类似)来比较这两个解决方案、以更好地了解是否可以进行微小的硬件更改来升级现有的客户设计?

或者、您是否有其他解决方案、类似于 UC3842、但在空闲模式下提供低静态电流?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TISL,

    我喜欢您关于扩展 DN-89范围以涵盖 UCC28C4/5年设备的建议、我会将其作为可能的修订版本向我的同事提及。 与此同时、我们目前还没有任何新的配套资料来比较 UCC28C5x 和 UCC28C4x、但下文总结了改进情况:

    UCC28C4y

    UCC28C5y

    绝对最大值 VDD

    20伏

    30V

    最大启动电流

    100 μ A

    75 μ A

    最大工作电流

    3mA

    2mA

    Fsw 精度(完整 VDD 和 Tj 范围)

    53kHz 时为±7.5%

    53kHz 时为±3.7%

    SiC UVLO

    如果您熟悉使用 Uc3842和 UCC28C4x 进行设计、那么 UCC28C5x 非常简单、现在提供了广泛的 UVLO 选项供您选择、这些选项经过升级后可兼容 SiC/IGBT 分立器件的独特驱动电压要求。

    此致、

    史蒂夫