This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:最小输出电压 VDD VEE

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14241-Q1, UCC15240-Q1, UCC14240-Q1, UCC15241-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322313/ucc14240-q1-minimum-output-voltage-vdd-vee

器件型号:UCC14240-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC15241-Q1、UCC14241-Q1 、UCC15240-Q1

您好!

我正在考虑用于栅极驱动器电源应用的 UCC14240-Q1。 我需要来自24V 输入的-3/12V 电源。

在最小输出电压(VDD - VEE)方面、这两个数据表存在矛盾。 一个表示最小值为18V、另一个表示为15V。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc14240-q1.pdf?ts = 1707128514692&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC14240-Q1

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc14241-q1.pdf?ts = 1707136896114&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fpower-management%252Facdc-isolated-dcdc-switching-regulators%252Fisolated-dcdc-converters-modules%252Fproducts.html (见第3页)

您能解释一下吗? 我可以将该器件(或 UCC14241-Q1/UCC15240-Q1/UCC15241-Q1)用于-3/12V 应用吗?

提前感谢。

T é o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T é o,

    我的第一个问题是、什么样的栅极驱动器需要-3V/+12V?

    15V 与18V 输入基准并不矛盾。 数据表显示、在降低输出功率的情况下、可以在低至 VDD VEE = 15V 的电压下运行、但要在105°C 下实现全额定功率、需要 VDD - VEE = 18V。  

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答和澄清。

    3/12V 电压用于 GaN 器件。

    此致