This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:LDO 数据表中的奎特;软启动和奎特;定义一致性

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2981, TLV733P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320447/tlv733p-soft-start-definition-consistency-in-ldo-datasheets

器件型号:TLV733P
主题中讨论的其他器件:LP2981

大家好、

我发现  LP2981数据表中描述了软启动功能、但数据表中没有指定启动时间。
另一方面、TLV733P 数据表中没有"软启动"字、但指定了启动时间 tSTR。
这让人困惑、并使挑选具有软启动功能的 LDO 变得困难。

TI 是否在 LDO 数据表中具有一致的软启动定义?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Itoh Kazuki,  

    我们的数据表经过了几个标准化过程、我们定义功能的方式也随之发生了变化。  

     2020年之后首次发布的数据表 更一致、且 通篇使用了类似的措辞。  

    循环营销人员以帮助您解析我们的目录是否有帮助?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

    我知道 我们的 数据表已完成标准化过程。

    那么、LDO 中软启动的定义是什么?

    如果这将有助于确保这一点、请在营销团队中循环。

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、一树山、  

    我们有这个应用手册: "软启动电路"、它可能有助于参考。  

    软启动是我们的器件中的一项功能、允许客户对器件的启动/启动时间具有一定的控制。  

    您是否需要特定的时序和负载电流最小值?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

    感谢您回答这个问题。

    然后、 我想知道为什么  LP2981数据表描述了 在未指定启动时间的情况下的软启动功能、这意味着客户无法控制启动/启动时间。

    是因为数据表 首次发布是否在2020年之前?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Itoh-san、  

     客户需要的启动/开通时间是多少?  

    -吉米