This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:电源管理论坛

Guru**** 2811455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25504, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1318451/bq25504-power-management-forum

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件: BQ25570、BQ25505

大家好、

美好的一天!

我们计划将 BQ25504用于新产品。

需要指导我们进行设计制作。

最大功耗。

1. 为1000mA 锂电池充电

2.计划使用 KXOB061K08F 的太阳能电池与3或4个电池并联来为电池充电。

IC 功能是否满足了我们的要求、或者我们是否需要有所改变?

谢谢  

内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM:

      KXOB061K08F 的输入电压 位于最大额定输入电压的较高端并且高于 VIN 引脚的建议运行条件。  因此、不建议将此输入电池与该特定的充电器一起使用。

    如果 您更喜欢保留该太阳能电池、则可能更喜欢使用 BQ25505或 BQ25570、它们可以处理这些太阳能电池的更高输入电压。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juan Ospina、

    美好的一天!

    感谢您的建议。

    那么、我将使用 BQ25570、因为 Vin 大约为5V。

    我可以从何处获得可更改电池的 VBAT 引脚电流值? 或者它是大约等于输入电流吗?

    可施加到输入引脚的最大电流是多少?

    谢谢  

    内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM:

    我可以从何处获得可更改电池的 VBAT 引脚电流值? 还是大约等于输入电流?

    VBAT 引脚电流取决于输入电流和电压。 如果输入电压低于电池电压、则输出电流预计将低于输入电流、因为功率应该大致相等。

    输入引脚可施加的最大电流是多少?[/报价]

    IC 能够尝试从输入中拉取的最大电流为230 mA。 这是针对充电器的逐周期电流限制。 充电器将尝试拉取这一电流量、但受到 MPPT 点的限制。 如果在达到这个电流之前输入电压下降到 MPPT 点、那么充电器的电流将被限制在少于这个量的水平上。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juan Ospina、

    美好的一天!

    我想和您一起查看我为应用创建的原理图。

    因此,如果有任何错误或错误,请帮助我们修复,以使我的设计无错误,并提供改进建议。

    我已将该文件附加到该响应中。

    e2e.ti.com/.../Solar-cell-Charger.pdf

    谢谢。

    内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM:

    原理图看起来基本上正确、只需注意一些有关配置电阻器的注意事项:

    VOUT: Vout 当前配置为输出3.28V、我只想确认这个值是否正确。

    VBAT_OK_PROG:3.6V  

    VBAT_OK_HYST:6.06V

    VBAT_OV:3.18V  

    根据您的笔记、我认为您的电阻器值是正确的、它们只是按错误的顺序放置的(例如、RVS1和 RVS2从 ROUT1和 ROUT2翻转)。 请参阅此典型应用手册来确定要在配置公式中使用的正确电阻器放置方式:

    我相信通过正确的配置、  

    VOUT: 1.89V

    VBAT_OK_PROG:2.37V (该值似乎比我之前看到的值低一些。 请务必确认您的电池可以将此低电压放电。)

    VBAT_OK_HYS:2.95V
    VBAT_OV:4.14V

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juan Ospina、

    美好的一天!

    感谢您更正我的错误。

    是的、我计划采用3.3V 的 VOUT

    您能否解释一下这三个参数、以便我理解它们? 搞糊涂了

    1.  VBAT_OK_PROG。

    2.VBAT_OK_HYST

    VBAT_OK。

    谢谢。

    内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM:

    VBAT_OK_PROG 是已编程的 VBAT/VSTOR 正常电压。 VSTOR / VBAT 必须保持连接、以保持连接到系统负载。 如果 VSTOR 降至 VBAT_OK 以下、则会将其与 系统负载断开、并将降压转换器与电源断开。

    VBAT_OK_HYST 是该阈值的迟滞电压。 换句话说、如果 VSTOR 降至 VBAT_OK_PROG 以下、系统将会断开连接。 VSTOR 现在必须上升到 VBAT_OK_HYST 以上、才能重新连接系统负载。

    这些阈值一起控制 VBAT_OK 信号、该信号可以在需要断开时向外部负载开关或 MCU 提供指示。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juan Ospina、

    美好的一天!

    我更正了原理图。 请看一下、让我知道您的评论。

    现在 VBAT_OK (VBAT_OK_PROG)、 我认为它为2.9V。

    VBAT_OV 我认为它是4.2V

    VBAT_OK_HYS 作为3V

    我已将该文件附加到该响应中。

    e2e.ti.com/.../Solar-cell-Charger_5F00_V1.pdf

    谢谢。

    内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM:

    新的电阻配置和值看起来正常。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juan Ospina、

    美好的一天!


    感谢您的宝贵支持。

    谢谢。  

    内存。