This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798 :使用这种集成电路,我想设计5V 输入,1节电池(3.7V 1000 mAh),设计中需要使用哪些组件?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25300, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322148/bq25798-using-this-ic-i-want-design-5v-input-1-cell-3-7v-1000-mah-what-is-required-components-use-for-design

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ25300BQ25620

尊敬的 TI 团队

使用该 IC、我想设计电池充电器 PCB 并在下方给出了参数

输入              :5V 3A (标准) ,不使用 PV 面板。 (在 VBUS 引脚上)

 锂离子电池 :3.7V 1000 mAh。

输出             :5V 5A (在 SYS 引脚上)。

推荐此设计所需的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ujjwal:

    5V*3A=15W 输入电压不能提供5V*5A=25W 输出电压。  必须从电池提供10W 的功率。  因此、我假设5A SYS 负载只是间歇性的、并将由电池进行补充?  如果是、配置为750kHz (以实现最高效率) 1S 充电的 BQ25798 I2C 控制充电器可能适合您。  如果事实上、我们的任何3A、1S 充电器都可以在该配置下工作、  

    BQ25300 - 3A 独立充电器

    BQ25620 - 3A I2C 控制型充电器

    是其他选项。

    此致、

    杰夫