This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:电源路径功能的瞬时中断

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322251/bq21080-momentary-interruption-of-power-path-function

器件型号:BQ21080

您好!

问题:
当连接到 IN 端子的 VBUS 从以下连接状态中移除时、是否可以继续从 SYS 端子供电而不会在系统电路中发生任何"瞬时中断"? 由于它具有电源路径功能、系统电路的电源由 VBUS 或电池电压和电流控制、并可由二者之一供电。 不过,我担心在下列情况下是否会出现"瞬间中断"。

连接状态:
・将 USB VBUS 连接到 IN 端子
・将已充电的电池连接到 BAT 端子
・将系统电路(用户电路)连接到 SYS 端子

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    这些不应导致供电过程中的瞬时中断。 当一个负载电路被施加到 SYS 端子上时、电压有可能下降、这取决于为负载电容充电所需的涌入电流、但是功率不应该损失。 当施加或移除 VBUS 时、此器件应该能够在输入电源和电池电源之间进行转换。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳