This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:如何奎特;开启和奎特;具有栅极0V (拉电流)的开关?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322279/lmg3422r030-how-to-turn-on-the-switch-with-gate-0v-source

器件型号:LMG3422R030

您好!

我已使用 LMG3422R030 GaN 器件来设计 Hybrid-ANPC 逆变器

我阅读了有关 LMG3422R030的数据表、但无法理解为什么 GaN 开关以0V (拉电流)打开?

PWM 为"IN"、电源为"0V"、VNEG 控制在"-14V"。

当 PWM 进入逻辑门时、PWM 3.3V 将高电平、0V woulde 为零、

GaN 以负电压(VNEG)关断、但我不明白为何 GaN 以零电压(源极)导通?

谢谢!

亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    借助 TI 的 GaN 器件、我们将栅极驱动器集成到封装中、因此 IN 信号逻辑将为0V =开路、3.3V =闭合。 这可能会有点令人困惑、因为 LMG3422R030是一个 D 模式 GaN FET、这意味着 GaN FET 在 Vgs = 0V 时闭合、在 Vgs =-14V 时断开、但由于我们集成了栅极驱动器、因此我们客户不必为此进行设计。 我们的客户只需按照设计将 PWM 信号传递到 IN 引脚。

    此致!

    K·沃尔夫