This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:平衡充电

Guru**** 2506595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76942EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320630/bq76942evm-balanced-charging

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我正在尝试使用 BQ76942EVM 自主平衡6节电池。 我已经安装了 BQStudio、并遵循了用户指南中的所有设置步骤。 我还更改了充电阈值以适应电池参数、但在执行此平衡时、会禁用充电、我无法弄清楚如何启用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    您能详细说明一下究竟是什么被禁用了吗? 如果您是指 CHG FET、此 FET 将在睡眠期间被禁用、这是默认配置。

    如果您指的是保护触发器、您可以指定触发哪个保护吗?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 CHG FET。 这已经是一个持续多天的问题、因此即使在电路板已断开并重新连接到 BQstudio 后、该电路板是否仍会保持睡眠模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    是的、默认情况下、该器件将处于 SLEEP 模式、但是、如果检测到充电器或负载(由于放电电流)、 该器件将退出 SLEEP 模式并开启 CHG FET。

    您还可以将器件配置为完全关闭 SLEEP 模式、或将 CHG FET 配置为即使在 SLEEP 模式下也保持开启状态。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将器件配置为完全关闭睡眠模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    您只需清除 设置:配置:Power Config[Sleep] 位 这在"说明"的第一段中提到。 第 7.3节睡眠模式 技术参考手册

    您还可以使用  0x009A sleep_disable () 子命令(也在上述部分中进行了介绍)。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们禁用了睡眠并连接了充电器、但该器件在启动后仍会进入睡眠模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    如果禁用 SLEEP、则不会进入 SLEEP 模式。 您是否确保寄存器中的位已清除? 您是否读取了 SLEEP 位以查看器件是否实际上处于 SLEEP 模式?

    如果您在使用子命令后进入 CONFIG_UPDATE 模式、该器件将重新启用 SLEEP。

    如果器件不是 OTP 格式、则在启动后将重新启用睡眠(如果启动后未禁用睡眠。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的文件。 我们正在尝试平衡为6节串联电池充电。 您能看到任何问题吗?

    *德州仪器数据闪存文件
    *文件创建星期一二月05 16:32:48 2024
    *
    *设备编号7694
    *固件版本0.36
    *内部版本号39
    *订单号0
    *
    * bqz 器件型号7692
    * bqz 固件版本0.36
    * bqz 内部版本号39
    *
    *字段顺序:类名,子类名,参数名,参数值,显示单位
    "校准"、"电压"、"电芯1增益"、"12120"、"—"
    "校准"、"电压"、"电芯2增益"、"12120"、"—"
    "校准"、"电压"、"电芯3增益"、"12120"、"—"
    "校准"、"电压"、"电芯4增益"、"12120"、"—"
    "校准"、"电压"、"电芯5增益"、"12120"、"—"
    "校准"、"电压"、"电芯6增益"、"12120"、"—"
    "校准"、"电压"、"电芯7增益"、"12120"、"—"
    "校准"、"电压"、"电芯8增益"、"12120"、"—"
    "校准"、"电压"、"电芯9增益"、"121"、"—"
    "校准"、"电压"、"电芯10增益"、"121"、"—"
    "Calibration"、"Voltage"、"Pack Gain"、"33784"—"
    "校准"、"电压"、"TOS 增益"、"34138"、"—"
    "校准"、"电压"、"LD 增益"、"33126"、"—"
    "校准"、"电压"、"ADC 增益"、"4037"、"—"
    "校准"、"电流"、"CC 增益"、"1.012"、" mΩ"
    "校准"、"电流"、"容量增益"、"1.012"、" mΩ"
    "校准"、"Vcell Offset"、"Vcell Offset"、"0"、"mV"
    "校准"、"V Divider 偏移"、"Vdiv 偏移"、"0"、"userV"
    "校准"、"电流偏移"、"库仑计数器偏移样本"、"64"、"—"
    "校准"、"电流偏移"、"电路板偏移"、"0"、"—"
    "校准"、"温度"、"内部温度偏移"、"0.0"、"°C"
    "校准"、"温度"、"CFETOFF 温度偏移"、"0.0"、"°C"
    "校准"、"温度"、"DFETOFF 温度偏移"、"0.0"、"°C"
    "校准"、"温度"、"ALERT 温度偏移"、"0.0"、"°C"
    "校准"、"温度"、"TS1温度偏移"、"0.0"、"°C"
    "校准"、"温度"、"TS2温度偏移"、"0.0"、"°C"
    "校准"、"温度"、"TS3温度偏移"、"0.0"、"°C"
    "校准"、"温度"、"HDQ 温度偏移"、"0.0"、"°C"
    "校准"、"温度"、"DCHG 温度偏移"、"0.0"、"°C"
    "校准"、"温度"、"DDSG 温度偏移"、"0.0"、"°C"
    "校准"、"内部温度模型"、"内部增益"、"25390"、"—"
    "校准"、"内部温度模型"、"内部基极偏移"、"3032"、"—"
    "校准"、"内部温度模型"、"内部最大 AD 值"、"16383"、"—"
    "校准"、"内部温度模型"、"内部最高温度"、"6379"、"0.1k"
    "校准"、"18K 温度模型"、"Coeff A1"、"-15524"、"-"—"
    "校准"、"18K 温度模型"、"Coeff A2"、"26423"、"—"
    "校准"、"18K 温度模型"、"Coeff A3"、"-22664"、"—"
    "校准"、"18K 温度模型"、"Coeff A4"、"28834"—"
    "校准"、"18K 温度模型"、"Coeff A5"、"672"—"
    "校准"、"18K 温度模型"、"Coeff B1"、"-371"—"
    "校准"、"18K 温度模型"、"Coeff B2"、"708"、-"
    "校准"、"18K 温度模型"、"Coeff B3"、"-3498"、-"—"
    "校准"、"18K 温度模型"、"Coeff b4"、"5051"—"
    "校准"、"18K 温度模型"、"ADC0"、"11703"、"—"
    "校准"、"180K 温度模型"、"Coeff A1"、"-17513"、"-"
    "校准"、"180K 温度模型"、"Coeff A2"、"25759"—"
    "校准"、"180K 温度模型"、"Coeff A3"、"-23593"、"—"
    "校准"、"180K 温度模型"、"Coeff A4"、"32175"、"—"
    "校准"、"180K 温度模型"、"Coeff A5"、"2090"—"
    "校准"、"180K 温度模型"、"Coeff B1"、"-2055"—"
    "校准"、"180K 温度模型"、"Coeff B2"、"2955"、"—"
    "校准"、"180K 温度模型"、"Coeff B3"、"-3427"—"
    "校准"、"180K 温度模型"、"Coeff b4"、"4385"、"—"
    "校准"、"180K 温度模型"、"ADC0"、"17246"—"
    "校准"、"自定义温度模型"、"Coeff A1"、"0"、"—"
    "calibration"、"自定义温度模型"、"Coeff A2"、"0"—"
    "calibration"、"Custom Temperature Model"、"Coeff A3"、"0"—"
    "校准"、"自定义温度模型"、"Coeff A4"、"0"—"
    "校准"、"自定义温度模型"、"Coeff A5"、"0"、"—"
    "校准"、"自定义温度模型"、"Coeff B1"、"0"、"—"
    "校准"、"自定义温度模型"、"Coeff B2"、"0"、"—"
    "校准"、"自定义温度模型"、"Coeff B3"、"0"、"—"
    "校准"、"自定义温度模型"、"Coeff b4"、"0"—"
    "校准"、"自定义温度模型"、"rc0"、"0"、"—"
    "校准"、"自定义温度模型"、"ADC0"、"0"—"
    "校准"、"电流死区"、"库仑计数器死区"、"9"、"234nV"
    "CALIBRATION"、"CUV"、"CUV 阈值覆盖"、"FFFFFFF"、"十六进制"
    "CALIBRATION"、"COV"、"COV 阈值覆盖"、"FFFFFF"、"十六进制"
    "设置"、"保险丝"、"最小熔断保险丝电压"、"5000"、"mV"
    "设置"、"保险丝"、"保险丝熔断超时"、"30"、"s"
    "Settings"、"Configuration"、"Power Config"、"2982"、"Hex"
    "设置"、"配置"、"REG12配置"、"9d"、"十六进制"
    "设置"、"配置"、"REG0配置"、"01"、"十六进制"
    "设置"、"配置"、"HWD 稳压器选项"、"00"、"十六进制"
    "设置"、"配置"、"Comm Type"、"00"、"—"
    "设置"、"配置"、"I2C 地址"、"00"、"—"
    "设置"、"配置"、"SPI 配置"、"20"、"—"
    "设置"、"配置"、"Comm Idle Time"、"0"、"s"
    "设置"、"配置"、"CFETOFF 引脚配置"、"02"、"十六进制"
    "设置"、"配置"、"DFETOFF 引脚配置"、"02"、"十六进制"
    "Settings"、"Configuration"、"ALERT 引脚 Config"、"2a"、"Hex"
    "Settings"、"Configuration"、"TS1 Config"、"07"、"Hex"
    "设置"、"配置"、"TS2配置"、"00"、"十六进制"
    "Settings"、"Configuration"、"TS3 Config"、"0f"、"Hex"
    "设置"、"配置"、"HDQ 引脚配置"、"0b"、"十六进制"
    "Settings"、"Configuration"、"DCHG Pin Config"、"2a"、"Hexe"
    "设置"、"配置"、"DDSG 引脚配置"、"2a"、"十六进制"
    "设置"、"配置"、"DA 配置"、"05"、"十六进制"
    "设置"、"配置"、"Vcell 模式"、"033f"、"十六进制"
    "设置"、"配置"、"CC3采样值"、"80"、"Num"
    "Settings"、"Protection"、"Protection Configuration"、"Protection Configuration"、"0002"、"Hex"
    "Settings"、"Protection"、"Enabled Protections A"、fc、"Hex"
    "Settings"、"Protection"、"Enabled Protections B"、"F7"、"Hex"
    "Settings"、"Protection"、"Enabled Protections C"、"F6"、"Hex"
    "设置"、"保护"、"CHG FET 保护 A"、"98"、"十六进制"
    "Settings"、"Protection"、"CHG FET Protections B"、"D5"、"Hex"
    "设置"、"保护"、"CHG FET 保护 C"、"56"、"十六进制"
    "Settings"、"Protection"、"DSG FET Protections A"、"e4"、"Hex"
    "Settings"、"Protection"、"DSG FET Protections B"、"E6"、"Hex"
    "设置"、"保护"、"DSG FET 保护 C"、"E2"、"十六进制"
    "设置"、"保护"、"体二极管阈值"、"50"、"mA"
    "设置"、"警报"、"默认警报屏蔽"、"f808"、"十六进制"
    "设置"、"警报"、"SF 警报屏蔽 A"、" fc "、"十六进制"
    "Settings"、"Alarm"、"SF Alert Mask B"、"F7"、"Hex"
    "设置"、"警报"、"SF 警报屏蔽 C"、"F4"、"十六进制"
    "设置"、"警报"、" PF 警报屏蔽 A"、"5F"、"十六进制"
    "设置"、"警报"、" PF 警报屏蔽 B"、"9f"、"十六进制"
    "设置"、"警报"、PF 警报屏蔽 C"、"00"、"十六进制"
    "设置"、"警报"、" PF 警报屏蔽 D"、"00"、"十六进制"
    "Settings"、"Permanent Failure"、"Enabled PF A"、"03"、"Hex"
    "Settings"、"Permanent Failure"、"Enabled PF B"、"00"、"Hex"
    "设置"、"永久失效"、"Enabled PF C"、"07"、"十六进制"
    "Settings"、"Permanent Failure"、"Enabled PF D"、"00"、"Hex"
    "设置"、"FET"、"FET 选项"、"0f"、"十六进制"
    "设置"、"FET"、"泵控制"、"01"、"十六进制"
    "设置"、"FET"、"预充电启动电压"、"0"、"mV"
    "设置"、"FET"、"预充电停止电压"、"0"、"mV"
    "设置"、"FET"、"预放电超时"、"5"、"10ms"
    "设置"、"FET"、"预放电停止增量"、"500"、"mV"
    "设置"、"电流阈值"、"DSG 电流阈值"、"100"、"userA"
    "设置"、"电流阈值"、"Chg Current Threshold"、"50"、"userA"
    "设置"、"电芯开路"、"检查时间"、"5"、"s"
    "设置"、"互连电阻"、"电芯1互连"、"0"、mΩ Ω"
    "设置"、"互连电阻"、"电芯2互连"、"0"、mΩ Ω"
    "设置"、"互连电阻"、"电芯3互连"、"0"、mΩ Ω"
    "设置"、"互连电阻"、"电芯4互连"、"0"、mΩ Ω"
    "设置"、"互连电阻"、"电芯5互连"、"0"、mΩ Ω"
    "设置"、"互连电阻"、"电芯6互连"、"0"、mΩ Ω"
    "设置"、"互连电阻"、"电芯7互连"、"0"、mΩ Ω"
    "设置"、"互连电阻"、"电芯8互连"、"0"、mΩ Ω"
    "设置"、"互连电阻"、"电芯9互连"、"0"、mΩ Ω"
    "设置"、"互连电阻"、"电芯10互连"、"0"、mΩ Ω"
    "设置"、"制造"、"制造业 状态初始化"、"0050"、"十六进制"
    "Settings"、"Cell Balancing Config"、"Balancing Configuration"、"00"、"Hex"
    "设置"、"电池平衡配置"、"最小电芯温度"、"-20"、"°C"
    "设置"、"电芯平衡配置"、"最大电芯温度"、"60"、"°C"
    "设置"、"电池平衡配置"、"最大内部温度"、"70"、"°C"
    "设置"、"电池平衡配置"、"电池平衡间隔"、"20"、"s"
    "设置"、"电池平衡配置"、"电池平衡最大电芯数"、"1"、"Num"
    "设置"、"电池平衡配置"、"电池平衡最小电芯 V (充电)"、"3000"、"mV"
    "设置"、"Cell Balancing Config"、"Cell Balance Min Delta (Charge)"、"5"、"mV"
    "设置"、"Cell Balancing Config"、"Cell Balance Stop Delta (Charge)"、"1"、"mV"
    "设置"、"Cell Balancing Config"、"Cell Balance Min Cell V (Relax)"、"3000"、"mV"
    "设置"、"Cell Balancing Config"、"Cell Balance Min Delta (Relax)"、"5"、"mV"
    "设置"、"Cell Balancing Config"、"Cell Balance Stop Delta (Relax)"、"1"、"mV"
    "电源"、"关断"、"关断电池电压"、"0"、"mV"
    "电源"、"关断"、"关断堆栈电压"、"6000"、"mV"
    "电源"、"关断"、"低 V 关断延迟"、"1"、"s"
    "电源"、"关断"、"关断温度"、"85"、"°C"
    "电源"、"关断"、"关断温度延迟"、"5"、"s"
    "电源"、"关断"、"FET 关断延迟"、"0"、"0.25s"
    "电源"、"关断"、"关断命令延迟"、"0"、"0.25s"
    "电源"、"关断"、"自动关断时间"、"0"、"最小"
    "电源"、"关断"、"RAM 故障关断时间"、"5"、"s"
    "电源"、"睡眠"、"睡眠电流"、"0"、"mA"
    "电源"、"睡眠"、"电压时间"、"5"、"s"
    "电源"、"睡眠"、"唤醒比较器电流"、"500"、"mA"
    "电源"、"睡眠"、"睡眠迟滞时间"、"10"、"s"
    "电源"、"睡眠"、"睡眠充电器电压阈值"、"20000"、"mV"
    "电源"、"睡眠"、"睡眠充电器包 TOS Delta "、"2000"、"mV"
    "系统数据"、"完整性"、"Config RAM 签名"、"0000"、"十六进制"
    "Protections"、"CUV"、"Threshold"、"50"、"50.6mV"
    "Protections"、"CUV"、"delay"、"74"、"3.3ms"
    "Protections"、"CUV"、"Recovery Hysteresis"、"2"、"50.6mV"
    "保护"、"COV"、"阈值"、"86"、"50.6mV"
    "保护"、"COV"、"延迟"、"74"、"3.3ms"
    "Protections"、"COV"、"Recovery Hysteresis"、"2"、"50.6mV"
    "Protections"、"COVL"、"Latch Limit"、"0"、-"
    "Protections"、"COVL"、"Counter Dec delay"、"10"、"s"
    "Protections"、"COVL"、"Recovery Time"、"15"、"s"
    "Protections"、"OCC"、"Threshold"、"4"、"mV"
    "保护"、"OCC"、"延迟"、"4"、"3.3ms"
    "Protections"、"OCC"、"Recovery Threshold"、"-200"、"mA"
    "Protections"、"OCC"、"Pack-TOS Delta"、"2000"、"mV"
    "Protections"、"OCD1"、"Threshold"、"8"、"mV"
    "Protections"、"OCD1"、"delay"、"1"、"3.3ms"
    "Protections"、"OCD2"、"Threshold"、"6"、"mV"
    "保护"、"OCD2"、"延迟"、"7"、"3.3ms"
    "Protections"、"SCD"、"Threshold"、"0"、"-"
    "Protections"、"SCD"、"delay"、"15"、"µs "
    "Protections"、"SCD"、"Recovery Time"、"5"、"s"
    "Protections"、"OCD3"、"Threshold"、-4000"、"userA"
    "Protections"、"OCD3"、"delay"、"2"、"s"
    "Protections"、"OCD"、"Recovery Threshold"、"200"、"mA"
    "保护"、"OCDL"、"锁存限制"、"0"、"—"
    "Protections"、"OCDL"、"计数器解码延迟"、"10"、"s"
    "Protections"、"OCDL"、"Recovery Time"、"15"、"s"
    "Protections"、"OCDL"、"Recovery Threshold "、"200"、"mA"
    "Protections"、"SCDL"、"Latch Limit"、"0"—"
    "Protections"、"SCDL"、"Counter Dec delay"、"10"、"s"
    "Protections"、"SCDL"、"Recovery Time"、"15"、"s"
    "Protections"、"SCDL"、"Recovery Threshold"、"200"、"mA"
    "Protections"、"OTC"、"Threshold"、"55"、°C"
    "Protections"、"OTC"、"delay"、"2"、"s"
    "Protections"、"OTC"、"Recovery"、"50"、"°C"
    "Protections"、"OTD "、"Threshold"、"60"、°C"
    "保护"、"OTD "、"延迟"、"2"、"s"
    "Protections"、"OTD "、"Recovery"、"55"、"°C"
    "Protections"、"OTF"、"Threshold"、"80"、°C"
    "Protections"、"OTF"、"delay"、"2"、"s"
    "Protections"、"OTF"、"Recovery"、"65"、"°C"
    "Protections"、"OTINT"、"Threshold"、"85"、°C"
    "Protections"、"OTINT"、"delay"、"2"、"s"
    "Protections"、"OTINT"、"Recovery"、"80"、"°C"
    "Protections"、"UTC"、"Threshold"、"0"、°C"
    "Protections"、"UTC"、"delay"、"2"、"s"
    "Protections"、"UTC"、"Recovery"、"5"、"°C"
    "Protections"、"UTD"、"Threshold"、"0"、°C"
    "保护"、"UTD"、"延迟"、"2"、"s"
    "Protections"、"UTD"、"Recovery"、"5"、"°C"
    "Protections"、"UTINT"、"Threshold"、"-20"、°C"
    "Protections"、"UTINT"、"delay"、"2"、"s"
    "Protections"、"UTINT"、"Recovery"、"-15"、"°C"
    "保护"、"恢复"、"时间"、"3"、"s"
    "Protections"、"HWD"、"delay"、"60"、"s"
    "Protections"、"Load Detect"、"Active Time"、"0"、"s"
    "Protections"、"Load Detect"、"Retry Delay"、"50"、"s"
    "Protections"、"Load Detect"、"Timeout "、"1"、"HRs"
    "Protections"、"pto"、"Charge Threshold "、"250"、"mA"
    "Protections"、"pto"、"delay"、"1800"、"s"
    "Protections"、"pto"、"Reset"、"2"、"userAh"
    "永久失效"、"CUDEP"、"Threshold"、"1500"、"mV"
    "永久失效"、"CUDEP"、"延迟"、"2"、"s"
    "永久失效"、"SUV "、"阈值"、"2200"、"mV"
    "永久失效"、"SUV "、"延迟"、"5"、"s"
    "永久失效"、"SOV"、"阈值"、"4500"、"mV"
    "永久失效"、"SOV"、"延迟"、"5"、"s"
    "永久失效"、"TOS"、"Threshold"、"500"、"mV"
    "永久失效"、"TOS"、"延迟"、"5"、"s"
    "永久失效"、"SOCC"、"Threshold"、"10000"、"userA"
    "永久失效"、"SOCC"、"延迟"、"5"、"s"
    "永久失效"、"SOCD"、"Threshold"、-32000"、"userA"
    "永久失效"、"SOCD"、"延迟"、"5"、"s"
    "永久失效"、"SOT"、"Threshold"、"65"、°C"
    "永久失效"、"SOT"、"延迟"、"5"、"s"
    "永久失效"、"SOTF"、"Threshold"、"85"、°C"
    "永久失效"、"SOTF"、"延迟"、"5"、"s"
    "永久失效"、"VIMR"、"检查电压"、"3500"、"mV"
    "永久失效"、"VIMR"、"最大张弛电流"、"10"、"mA"
    "永久失效"、"VIMR"、"阈值"、"500"、"mV"
    "永久失效"、"VIMR"、"延迟"、"5"、"s"
    "永久失效"、"VIMR"、"放松最小持续时间"、"100"、"s"
    "永久失效"、"VIMA"、"检查电压"、"3700"、"mV"
    "永久失效"、"VIMA"、"最小活动电流"、"50"、"mA"
    "永久失效"、"VIMA"、"阈值"、"200"、"mV"
    "永久失效"、"VIMA"、"延迟"、"5"、"s"
    "永久失效"、CFETF"、"关断阈值"、"20"、"mA"
    "永久失效"、"CFETF"、"关断延迟"、"5"、"s"
    "永久失效"、"DFETF"、"关断阈值"、"-20"、"mA"
    "永久失效"、"DFETF"、"关断延迟"、"5"、"s"
    "永久失效"、"VSSF"、"故障阈值"、"100"—"
    "永久失效"、"VSSF"、"延迟"、"5"、"s"
    "永久失效"、"2LVL"、"延迟"、"5"、"s"
    "永久失效"、"LFOF"、"延迟"、"5"、"s"
    "永久失效"、"HWMX"、"延迟"、"5"、"s"
    "安全"、"设置"、"安全设置"、"00"、"Hex"
    "安全"、"密钥"、"解封密钥步骤1"、"0414"、"十六进制"
    "安全性"、"密钥"、"解封密钥步骤2"、"3672"、"十六进制"
    "安全"、"密钥"、"完全访问密钥步骤1"、"FFFFFF"、"十六进制"
    "安全"、"密钥"、"完全访问密钥步骤2"、"FFFFFF"、"十六进制"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!  

    我确实注意到  设置:配置:Power Config[Sleep]  仍然设置了位、因此这表示睡眠可以激活。

    你到底想做什么? 仅在充电期间平衡电芯?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在充电和休眠的同时尝试平衡电池。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和

    您是否阅读了  使用 BQ769x2电池监视器进行电池平衡应用手册?

    它介绍了所有设置以及如何配置这些设置。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙