This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66420-Q1:[COMPAL]原理图审阅

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430, LMQ66420-Q1, LMQ66420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320011/lmq66420-q1-compal-schematic-review

器件型号:LMQ66420-Q1
主题中讨论的其他器件: LMQ66420、LMQ66430

您好、专家:

您可以帮助查看 LMQ66420-Q1的原理图吗?

LMQ66420

輸入電壓Vin 12V

輸出電壓Vout 1.8V

扼流圈2.2uH (Isat 5A)

功率预算 1.5A

 LMQ66420

輸入電壓Vin 12V

輸出電壓Vout 1.2V

扼流圈2.2uH (Isat 5A)

功率预算 1A

e2e.ti.com/.../3000.TI_5F00_LMQ66430_5F00_LMQ66420_5F00_1.8V_5F00_1.2V_5F00_1.1V_5F00_FAE_5F00_0131.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将审核并由 EOB 在星期四提供反馈。 2024年2月1日 PST

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下是我的评论:

    数据表中给出的 FB 电阻器公式提供了这些电阻器的

    而不是设计公式。  FB 分压器的设计公式为:Vout=Rfb*(1+(Vref))

    客户必须调整 FB 分压器以符合所有这些要求。

    2. MODE/SYNC 引脚可以连接到 VCC 引脚。  请注意、最大额定值

    MODE/YNC 引脚的电压为5.5V。

    3. PG 引脚上的电阻端接在哪里?

    4.在输出电压极低的情况下、可能需要额外的输出电容。

    请使用 Webench 为客户提供设计指导。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭这个帖子。

    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。

    谢谢