各位专家,新年快乐,我已经看了论坛,但找不到相同的情况:
我有一个适用于 TPS65988的定制电路板、我使用 SPI 存储器和 FTDI FT232HQ 适配器、旨在对闪存进行编程。
但是、当我尝试接收到错误:
SPI 闪存到器件期间遇到异常:*** FTDI 调用错误(I2C_OpenChannel)、状态:1
'exceptions.exception'="">
详细信息:
回溯(最近的调用最后):
FLASH_DEVICE 中的文件"dialogWindow.pyc"、第5073行
hw_open 中的文件"hw_interface.pyc"、第186行
异常
我不知道是 SPI 连接错误还是闪存、TPS 和 FTDI 之间的冲突导致的错误。 如果你能给我一些方向,我会很高兴。
我用来将数据发送到闪存的程序是应用程序自定义工具。
此致
托马斯