This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100EVM:输出电容

Guru**** 2815315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320098/lm73100evm-output-capacitance

器件型号:LM73100EVM

您好!

使用 LM73100时、是否必须增加输出电容?

如果是、最小值是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erez、

    无需使用输出电容- 使用的输出电容 通常由下游元件要求决定。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您的答复!

    您能否告诉我、LM37100组件的自然输出电容是多少?

    此致、

    艾雷兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erez、

    LM73100的输出引脚上具有非常小的固有电容、约为1-100秒 pF。 此范围适合您吗?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!
    是的、我认为电容在一个很好的范围内。
    我将检查其他所需的特性、该组件可能是我的应用的理想选择。
    如果您允许、我会在需要时要求提供更多信息...
    非常感谢!
    艾雷兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erez、

    很棒,很高兴听到! 是的、如果您有任何其他问题或要求、请告诉我。

    谢谢。

    帕特里克