This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51521-Q1:当 Vin 高于 Vout 时

Guru**** 2568095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51521-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321638/lm51521-q1-when-vin-higher-than-vout

器件型号:LM51521-Q1

您好!

对于  LM51521-Q1、 如果我将 Vout 设置为16V、如果输入电压使用>16V、那么它是否会导通低侧 MOSFET 以保持 Vout = 16V?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    该器件无法将输出电压保持在低于输入电压、因为顶部 FET 的背栅二极管将输入端直接连接到输出端。

    因此不会、低侧 FET 会关断、而高侧 FET 会导通、以限制损耗。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您使用 E2E 论坛、在 LM51521中、旁路功能被禁用、这意味着当 VIN 是一个高于 Vout 的二极管压降时、器件将不会进入旁路模式。 换句话说、当 Vin>Vout+Vout (高侧的体二极管)时、器件不会进入旁路模式、这意味着高侧 FET 始终开启、但高侧 FET 将关闭、而 Vf 将为 Vin - Vf (高侧 FET 的体二极管)。 最后、要回答您的问题、当您的 Vin 大于16V 时、低侧 FET 不会导通、 但实际上、低侧和高侧 FET 将关闭、器件将不会升压、输出电压将等于 Vin - Vf (高侧 FET 的体二极管)、因此输出电压将为 Vin -(~0.6) V。

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Brigitte:

    LM51521和 LM5152有何区别? LM5152具有旁路模式、这意味着 LM5152将短接体二极管以降低 Vf 的可靠性?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    只要您在引脚14上启用电荷泵用于高侧驱动、LM5152就会导通高侧 FET 以降低功率耗散。

    此致、
    布里吉特