This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569的问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62827, TPS62865, TPS62827A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321886/tlv62569-questions-of-tlv62569

器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件:TPS62827TPS62865TPS62827A

尊敬的团队:

我们是否有 P2P 解决方案 可以替代 MP1614?

规格:

输入电压:2.5V 至5.5V

输出电流:4A

Vref:0.6V

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您使用 E2E、

    我没有找到 MP1614的任何 P2P、但替代解决方案是  

    TPS62827/7A (QFN)、4A

    TPS62865 (QFN)、4A

    Vin = 3.3V、Vout = 0.8V、Iout = 3A
      MP1614C TPS62827A   TPS62865
    指示器   0.43 μ H 0.43 μ H 0.43 μ H
    电容器 22 μ F 22 μ F 22 μ F
    效率 79.9% 77.0% 84.2%
    功率输入(W) 3.00英里 3.12 2.85
    RThetaJA 110 129.50 90.90
    热性能(°C) 91 118 66
    封装 SOT583 (2.1 x 1.6) QFN (1.5 x 1.5) QFN (1.5 x 2.5)
    输出电压纹波 5.9mV 1.7mV 1.28mV
    在17.6mohms DCR 下使用的 L 值为0.43uH
    所有值均基于 Webench 数据和 MPS 仿真器数据。

    我会通过电子邮件向您提供更多信息。

    谢谢。此致、

    Moheddin。