This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5420:TPS5420浪涌

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5420, TPS2375

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319789/tps5420-tps5420-inrush

器件型号:TPS5420
主题中讨论的其他器件: TPS2375

您好

将 TPS5420设置为具有34V 输入电压和12V 输出电压时、

您可能会在上电期间遇到浪涌电流。

是否有办法消除此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您是否有要我们检查的原理图?  您捕获的波形的负载条件是什么? 另外、最高输入电压是34V 吗? 由于 TPS5420是一款绝对最大值为40V 的36V 器件、请确保您在 IC 的 Vin 引脚上施加的电压在其限制范围内。

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    VSUP:16~34V

    VOUT:12V

    *附上电路图

    *空载状态输出电压和电流波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    电流似乎小于您之前共享的图像。  电感器电流是在输出电容器上建立电压所必需的。 在启动期间、看起来 SS 斜坡一开始有一点快、并且产生了较大的占空比以使电感器变为高电平。 这种现象是否会影响您的系统设计? 或者您只是想了解发生了什么?

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我发布的初始图片显示了 POE 电源的电流输入。

    PSE 和 TPS2375之间协商后、使用直流/直流转换器产生34V 电压、然后使用 TPS5420施加电压。

    但是、当 TPS5420输出12V 时、电流限制由 TPS2375的浪涌触发。 是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您还需要了解 TPS2375。 从 TPS5420的启动波形可以看出、该行为看起来不错。 建议您可以创建另一个标题为 TPS2375的帖子、其团队的专家将为您提供帮助。

    此致、

    鸿嘉