This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:查询寄存器保存方法

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312683/tps25990-inquiry-for-register-saving-method

器件型号:TPS25990

大家好、TI 支持团队

我们曾尝试将寄存器保存到 TPS25990ARQPR 的 NVM 中、但它无法正常工作、因此我将向您发送查询。

运动评估进行如下:

1.将 USB 转换器连接到电子保险丝 EVK 并施加12V 电源。

2.在运行 TI 网站提供的 GUI 后导入寄存器值

3. MFR_WRITE_PROTECT : LOCK ->解锁

4.运行 STORE_USER_ALL

5.关闭电子保险丝 EVK 并重新应用、通过 GUI 再次读取寄存器值、并进行检查。

执行上述操作后、最初设置的值、而不是电子保险丝寄存器中设置的值仍然存在。

(作为参考、"STATUS_MFR_SPECIFIC_2[0]= 0。)

请参阅上述信息、并检查是否还有其他需要检查的东西、以便将寄存器值保存到电子保险丝 NVM 中。

因此、请告诉我们即使在电源打开/关闭时如何保持保存的寄存器值。

谢谢。

此致、

MJ